来源:电子工程世界
时间:2012-01-30
2012 年 1 月 18 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 32 位TMS320C2000™ Piccolo™ 微控制器(MCU) AC LED 照明与通信开发套件,可帮助设计人员以低成本的方式在 LED 照明设计中集成智能和远程连接能力并加快产品的上市进程。LED 照明与通信开发套件是一款配备软件的完整交流电源供电型 LED 照明解决方案,它充分利用了低成本 Piccolo MCU 的性能,可使研发人员设计出具有全面调光功能、远程连接能力和高效功率级的产品,适用于街道、室外、商业、工业和娱乐照明等应用。Piccolo MCU 电力线通信 (PLC) 扩充套件是一款独立的兼容型插入程序,可进一步帮助开发人员对基于 PLC 的照明设计开发进行实验。
Piccolo F2802x MCU AC LED 照明与通信开发套件的特性与优势:
• 完整的解决方案可加速客户的开发进程,并为交流电源供电的智能型灯具提供差异化平台;
• 可提供简单、高效与全功能的 LED 照明电源设计,从而实现更高的能源效率、更低的制造成本以及针对不同设计与实现方案需求的产品适应性;
• 具备针对远程连接的软硬件支持能力,可全面协助开发人员实现诸如 DALI、DMX512 和 PLC 等主要照明通信协议的实施范例;
• 凭借采用 Piccolo MCU 的数字设计的优势实现了低成本的集成型智能特性,如高达 250W的独立与多串 LED 调光、故障管理、光平衡、调光模式、数据记录等等;
• 利用基于 Piccolo MCU 的电源与照明控制,客户只需单个设计便能支持多种类型的终端产品。完全不必变更功率级,只需调整 LED 串的数目即可设计某个完整产品系列;
• 运用了 C2000 的模块化 controlCARD 原理,允许开发人员对各种 C2000 MCU 进行实验,以满足对价格、性能和外设特性集的要求;
• 包含 controlSUITE 软件,并提供了易用型开源演示 GUI、软件范例和文档,可实现一个 AC/DC 电源的全闭环控制、多串 LED 控制与先进的通信功能。
Piccolo F2803x MCU PLC 扩充套件的特性与优势:
• 可在采用 PLC-Lite 的照明方案中利用PLC 进行实验;
• 可在无需额外布线或外部通信模块的情况下添加低成本能源计量、远程诊断或远程控制功能;
• 具有单个插入式 PLC 子板和简易可替换 Piccolo F2803x MCU,从而可提供 PLC 所需的硬件支持与控制性能;
• 可与 C2000 电力线调制解调器开发套件 (单独出售) 进行通信,以轻松演示 PLC;
• 包含 controlSUITE 软件与 PLC 软件套件,可提供针对 PLC 技术的易用及开源演示 GUI、软件范例和文档。