处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星第四代通讯智能型手机解决方案

三星第四代通讯智能型手机解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-10

【导读】本文介绍的是三星应用处理器平台的第四代通讯智能型手机解决方案,该方案以低的功耗,达到的系统效能,处理器体积小,本身具备高度接口整合,节省PCB面积与整机成本,同时直接提供AP与Memory已封装之POP产品,减低客户自行POP时的生产成本。

自 2007 年 iPhone 问世,快速扩大智能型手机的使用族群与年龄层,使得其市场立即呈爆发性成长。而Google Android在2008年加入后,更成为品牌手机厂商大洗牌的强力推手,短短两年时间胜出成为市占的手机操作系统,更因此在三年的时间,Google也让其合作伙伴挤下NOKIA,取得市占率冠军的宝座。行动通讯从早的模拟式语音系统不断进化到2.5G的数字语音与数据传递,更于3G扩大频宽后,又一次改变人类生活的方式,正在引爆的4G,提供了更大的频宽,也为智能型手机的功能提升,布下更大的市场商机。

三星半导体自发表其ARM7 Mobile AP起,即着力于Mobile Computing的产品规划,迄今已有十几年,期间经历无数个操作系统与品牌客户的洗礼,加上本身制程能力的大量提升,成就其具备相当设计暨生产高效能、低功耗ARM SoC的能力。纵使MODEM+AP的单片SoC具备较低成本的优势,但就效能与因应不同通讯系统的需求而言,分离的ARM SoC与MODEM SoC的架构仍占有一定的市场比例,而这样的架构,三星ARM SoC一直处于市场占有率的地位。

友尚除了数十年来与三星并肩在其相关产品的市场开发之外,同时也因应智能型手机的应用需求,提供各式各样的周边相关零组件,并携手大联大集团下各子集团,共同满足客户一次购足、一体服务的需要与便利性。

方案特色

Samsung 应用处理器平台的第四代通讯智能型手机具备以下优势:

· 以低的功耗,达到的系统效能

· 直接提供AP与Memory已封装之POP产品,减低客户自行POP时的生产成本

· 处理器体积小,本身具备高度接口整合,节省PCB面积与整机成本

· 工程师拥有较宽的频宽,而拥有较宽广的程序功能运用范围

· 运算速度快,提升程序运作顺畅

· 支持各种常用之多媒体播放格式,且均可达到1080p Full-HD的分辨率

· 强大的3D引擎,可以提升Android操作接口与3D游戏的流畅度

· 相对开放的BSP原始码,方便客户做客制化修改

· 即将问世的big-LITTLE(四核Cortex-A15 & 四核Cotext-A7)的应用处理器,可达到1080p Full-HD 60fps的绝佳影像效能,并具备USB 3.0的高速接口,以因应更多、更新在4G商机上所需之各项功能

产品方块图

规格说明

目前 Samsung 已发表之适合媒体盒的应用处理器包含如下:

· Exynos3110 (SC5C110)

1GHz Cortex-A8 & SGX540 3D Graphic Engine, B/W: up-to 3.2GB/s
30fps 1080p MP4, H.263, H.264, MPEG-2, WMV9 H/W Decoder
HDMI & Composite Output, USB 2.0 Host & DevicePort 
 
· Exynos4212 / 4412

Up-to 1.6GHz Cortex-A9 Dual/Quad Core & Mali-400 MP4, B/W: up-to 6.4GB/s
C2C/HSIC I/F for MODEM
30fps 1080p MP4, H.263, H.264, MPEG-2, WMV9 H/W Decoder
HDMI & Composite Output, USB 2.0 Host & DevicePort, HSIC I/F 
 
相关阅读:

瑞芯RK3066双核AP+展讯SC8802A五模基带智能手机方案
//www.52solution.com/mobile-art/80015175
三种智能手机充电设计方案“大比拼”
//www.52solution.com/mobile-art/80015124
智能手机主导的市场,外包制造商业务前景如何?
//www.52solution.com/mobile-art/80014993

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次