处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon推出首款可替换光电耦合驱动器的数字隔离解决方案

Silicon推出首款可替换光电耦合驱动器的数字隔离解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-05-10

【导读】Silicon Labs推出首款基于CMOS工艺的数字隔离解决方案——新型Si826x隔离式栅极驱动器,支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,可以消除光电耦合驱动器受输入电流、温度和老化因素的影响,简化系统设计,提升电机控制的长期可靠性,特别适合替换工业电力系统中的光电耦合器。


Silicon Labs日前宣布推出业界首款基于CMOS工艺的数字隔离解决方案,可直接替换光电耦合隔离式栅极驱动器(简称光电耦合驱动器)。新型Si826x隔离式栅极驱动器支持高达5kV隔离等级和10kV浪涌保护,其理想的配置和封装特别适合替换光电耦合驱动器,广泛应用于高功率电机控制、工业驱动器、太阳能电源和EV/HEV逆变器、开关模式和不间断电源等。


在电机控制和其他工业电力系统中,需要有长期可靠性、延长的保修期,并且安全运行长达20年,易出故障的光电耦合驱动器往往成为薄弱环节。光电耦合驱动器由于基于LED技术,信号输出容易受到输入电流、温度和老化的影响,而Si826x隔离式栅极驱动器可以消除以上影响。特别是输入开关电流的变化减小,开发人员无需担心老化的影响,由此可简化系统设计。由于具有更高的器件可靠性和更长的生命周期,将帮助系统供应商支持长期质保,并降低产品维修和更换等成本。

基于Silicon Labs经过验证的数字隔离技术,Si826x系列产品与普遍使用的光电耦合驱动器引脚和封装兼容,成为后者的功能升级解决方案。Si826x隔离式栅极驱动器采用调制的高频载波,代替LED光模拟光电耦合驱动器。其简化的数字架构能提供可靠的隔离数据路径,因而无需在启动时做特殊考虑或初始化。虽然Si826x输入电路模拟LED特性,但是由于驱动电流较小,可获得更高的效率。Si826x器件的传播延迟与输入驱动电流无关,因而连续的传播延时短(25ns)、单元间变化小,并且输入电路设计更加灵活。

Si826x隔离式栅极驱动器的传播延迟和斜率与光电耦合驱动器相比低10倍,可提升反馈环路的响应时间,增强系统效率。Si826x器件还具备超强的抗干扰能力,在诸如工业电机控制等恶劣嘈杂环境中,能提供可靠的长时间无毛刺性能。与光电耦合驱动器不同,隔离式栅极驱动器在全温度和时间范围内性能稳定,不会产生漂移。由于以上优势,Si826x系列产品比光电耦合驱动器具有更长的服务寿命和显著的高可靠性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次