处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

WHPTC在卷闸门电机的保护应用

WHPTC在卷闸门电机的保护应用
来源:电子工程网 时间:2013-05-08



卷闸门是现代工厂、商铺广泛应用的门,不但可以自动升降、手动开关,还可以远距离遥控操作。这种门的核心是控制小电机的正反转来实现功能。是小电机驱动的,这种卷闸门不仅常常遇到被卡住不动、还会因电压不稳、高温、高湿等原因使小电机堵转、过载而烧坏。所以小电机必须设计保护电路以确保其可靠性和稳定性。小电机保护的方法多种多样,以前常常应用双金属温控器做保护,小电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会上小电机。而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能卷闸门电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,还没有来得及保护,卷闸门小电机就已烧毁。鉴于此,我们建议应用WHPTC做卷闸门小电机的保护是的选择。

WHPTC又叫自恢复保险丝,是深圳市万瑞和公司的专利产品,对高于设计的温度和电流同时具有保护限制的作用,其感测温度和电流变化的速度远远快于双金属温控器。当卷闸门小电机被卡死或温度、电流高于设计的温度和电流时,WHPTC会立即启动保护,以限制卷闸门电机的电流,达到保护目的,只有当切断电源或故障修复后,WHPTC自动恢复,不断电是不会恢复的,这就解决了温度降低而重复工作烧坏电机的潜在危险问题、同时又准确保护了卷闸门电机及系统设备。这种应用WHPTC的方案比目前其他方法都好,只要一个元件,串联于卷闸门小电机的线圈或电源线上即可。具体应用要求可到网站WHPTC.COM查看。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次