来源:赛迪网
时间:2013-05-07
5月6日报道 尽管几年前就已经有一些业内人士公开表示“现在市面上的LED(背光)电视并不是真正的LED电视”,但前者还是取得了骄人的市场份额。
不过,可能就在明年,这类LED背光电视将迎来”真正的LED电视”的正面对决。利亚德光电股份有限公司董事长李军在接受《中国电子报》记者采访时透露:“明年我们生产的LED电视将大面积进入家庭,由于之前某些厂商的广告对消费者有误导性,把采用LED背光灯的液晶电视说成是LED电视,让消费者有点懵,也给我们的推广带来一定的障碍。”
然而,有业内专家表示,由于LED面板的技术要达到家用的标准还有一定差距,目前全球实现商业化生产的LED电视凤毛麟角。据记者了解,国内也只有利亚德一家在大力研发并生产LED电视。其产业链能否经受市场和消费者考验,激发新的活力,还有待观察。
明年或将进入家庭
在李军的规划里面,明年利亚德生产的LED电视很有可能大面积进入家庭,但是由于目前LED价位太高,大举进攻还太早,“得一步步来。”首先是LED电视已经进军指挥控制调度系统,由于它具备大屏幕和高亮度的优势,在商业、市政监控领域能做到一个屏幕上实时显示多个监控画面,弥补了现在广泛使用的液晶电视在屏幕尺寸与亮度上的不足。“DLP(数字光处理)取代投影已经开始,去年我们营收1.6亿元。”李军透露,“今年准备大量进入会议系统,明年大面积进入家庭。”
在他看来,当前正是LED电视进入家庭的切入时机。从2011年开始,LED行业出现产能过剩的情况,尤其是去年约70%的企业利润下降,在全国3000~4000家企业中,有20%~30%的中小企业在这一轮的行业洗牌中被淘汰。在这种严峻的形势下,积极拓展新市场成为企业发展重点,随着LED技术不断突破、产品不断成熟,LED电视被寄予厚望。
不过,目前的阻碍也有很多。李军告诉《中国电子报》记者:“我们在工艺方面不够完美,还需要完善。首先是点密度比不上液晶,在2米以内近距离观看还会有颗粒感,影响观看效果,不过在两米外观看,还是非常清晰的;其次是电视屏幕平面的平整度跟液晶相比,还有差距,因为LED电视屏幕是由一个个发光二极管排列上去的,所以会有一些凹凸不平,但实际上不影响显示效果,只是在不亮的时候,能看到块状,但对视觉效果没有任何影响。和液晶相比,这种点阵排列也有好处,就是一旦出现坏点可以维修,成本很低,而液晶就不能修。”
瞄准80英寸以上高端市场
但是,专家却对LED电视进入家庭持审慎态度。“LED电视进入家庭短期内不可能实现,即便它进入市场,前景也堪忧,是一个不太科学的发展方向。”DisplaySearch研究总监张兵在接受《中国电子报》记者采访时表示,“目前市场上主流的LED背光式液晶电视已经做得很完美了,价格也已经很便宜,留给LED电视的市场空间很小。”而且他认为LED电视产业链还不成熟,有很多问题,竞争力比不过LCD。
纵观当下产业格局,彩电行业的竞争重点正在发生变化,大尺寸、超高清电视越来越受关注,李军认为这反而给了LED电视机会:“我们的LED电视定位高端市场,因为当前的液晶、等离子等大尺寸电视,并不太被市场所接受,销量较小,尺寸受到很大限制,像100英寸以上的电视只有松下的150英寸的等离子和其他厂商的110英寸液晶。”为什么液晶或等离子电视不能做到超大尺寸呢?李军的答案是:“价格很高,夏普108英寸电视售价100多万元,限制了很多人的使用。第二亮度不够,当用于大型家庭别墅的时候,尤其打开窗户的时候,观看效果比较差。第三寿命较短,比如机场的LCD屏,使用两三年后衰减得很厉害,亮度也大打折扣,其显示效果让用户不够满意。”
所以,他认为LED大尺寸电视或将取代液晶大尺寸电视,因为液晶面板做大尺寸成本过高,就以120英寸为例,液晶面板的成本是80万~120万元,而用LED来做屏幕,只需要50万~60万元,成本大大降低。张兵向《中国电子报》记者表示:“目前LED背光电视确实没办法做到超大尺寸,因为玻璃面板的尺寸是有限的,而LED屏幕能够做到无限大。”正是因为LED屏幕具备无缝拼接的优势,李军说:“小间距LED电视即将取代液晶电视拼接墙,半年之后你就可以买LED电视作为家用了。”