来源:万维家电网
时间:2013-05-02
事物的发展总是沿着由谷底步入顶峰,再由辉煌走向衰亡的曲线,于是我们经常感概历史是如此的相似!大概在几年前,普通用户家的电视还是清一色的LCD屏,而现在几乎所有产品都已更换了LED的标签。可LED的霸业又能持续几何呢?就在今年年初的CES上,OLED成为仅次于超高清的爆点,与之前LED全线击溃LCD的战役相仿,OLED的横空出世,几乎让人可以断定,历史将会再度上演!
·屏幕表现力
“LED” VS “LCD”:LED屏色彩表现力较LCD屏更丰富,色彩数量是LCD屏的1.5倍,且色域比LCD屏扩展了大约50%。
“OLED” VS “LED”:OLED几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;另外它的响应时间能达到LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象,而这一点却是LED的硬伤。
·健康、安全性能
“LED” VS “LCD”:LED是由无毒的材料做成,不含汞,可回收再利用。LED光谱中没有紫外线和红外线,因此没有辐射,也没有热量。眩光小、冷光源,更健康、安全。
“OLED” VS “LED”:LED和OLED的发光原理是一样的,只不过二者用的材料不一样,LED用的是金属材料,而OLED用的是有机物材料,显然OLED更加健康,适合用户使用。
·节能性
“LED” VS “LCD”:LED电视采用LED灯作为背光光源,LCD电视采用灯管作为背光光源,因此LED电视功耗更小,LED电视比LCD电视节能30%以上。
“OLED” VS “LED”:OLED不需要背光源,自己本身会发光,采用发光二极管阵列组成的它,亮度也要比LED液晶高。
OLED拥有极致纤薄的外观
·更纤薄
“LED” VS “LCD”:LED电视采用LED颗粒光源,LCD电视采用灯管式光源,从体积来看,LED颗粒远小于灯管,所以LED电视可以做到更纤薄。
“OLED” VS “LED”:OLED的厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,同时它的重量也更轻,而这些是LED难以达到的。
从历史和技术的角度看,OLED取代LED几乎已成定局,但目前OLED制作成本较高,售价十分昂贵,在技术方面也有精进,想要完全占领市场,还有待时日。