处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

精度小于±5%无需环路补偿的1-5W LED驱动方案

精度小于±5%无需环路补偿的1-5W LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-28

【导读】要做好LED照明产品首先就要做好LED驱动,驱动是LED的灵魂,整个LED灯具寿命由LED驱动决定,要降低LED灯具的价格首先就要想到降低它的驱动成本,本文介绍低成本高恒流精度的1-5W LED驱动方案。

LED市场的高速发展,使得LED驱动得到快速的发展和技术更新,也导致一些投机性投入使整个LED市场情况变得非常混乱,鱼龙混杂。每家都说自己的产品做得好,结果客户买回去使用,不是炸机就是莫明其妙的不亮,这样的情况还好判断,发现不行的立马换掉供应商。普遍的情况是有些供应商的LED驱动电源价格便宜,客户买回去使用以后没有太多出现不良的情况。但在使用一个月至半年期间出现不间断的炸机(有响声)或死灯现象,迫使LED灯具制造厂家经常要到客户那里去处理客诉和返修,客户也经常抱怨LED灯到底可不可靠?这在市场上流通量非常多的小功率LED驱动电源中尤为普遍。

当前正处于LED照明普及的关键时期,对于LED照明制造企业来讲是好的时期也是竞争力需突显的时期。能够在这轮LED照明普及的热潮中脱颖而出的企业,必将成为未来LED产业的,而具有高性价比的产品和服务将是企业突围不可或缺的因素。

 
图一:LED驱动

由德力普光电精心打造的“见吾“电源品牌高性价系列在产品的稳定性,价格和服务上找到平衡,应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边反馈控制控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使LED驱动节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。在芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高LED驱动应用的系统可靠性。


有关电气性能综合测试:

关键器件的温升和热成像测试:

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次