来源:电子工程世界
时间:2012-01-16
回顾2011:收购只是一方面,安森美推出一系列新品
2011年对于全球科技产业及其客户是充满挑战的一年。2010年产业从此前称为“大衰退”中强劲复苏,但在2011年,因为西方经济体在费劲维持增长,且须处理高额主权债务、失业及银行流动资金低等问题,全球复苏速度明显减缓。另外,亚太及拉美区域的政府须采取措施调节制增长,以对抗上升的通货膨胀。再者,日本大地震及海啸和泰国严重水灾等不幸自然灾难,也进一步加剧了挑战。
2011年,安森美半导体继续自身变革,进行了一系列卓有成效的收购,包括从三洋电机收购了三洋半导体及从赛普拉斯半导体收购了图像传感器业务部(ISBU)。这些收购有效地扩充了公司针对汽车、消费、工业、医疗等市场的方案阵容,使安森美半导体能够提供多样化的产品及均衡的市场覆盖,特别是收购三洋半导体更大幅扩展了公司在日本市场的实力,并协助拓展全球商机。
公司在2011年推出了一系列创新及在业界富有影响力的产品,多次获得业界的 “产品奖”。丰富多样的产品及方案辅以专精技术支持及客户服务,也获客户的嘉许。公司并持续在电源适配器(AC-DC)、PC内核电源(DC-DC)、线性稳压器、保护、模拟ASIC、工业ASIC、运算放大器、助听器SoC等市场全球。
公司在2011年推出的产品包括:
1) 用于智能手机及平板电脑的高性能、低功耗、小尺寸语音捕获混合信号SoC——BelaSigna R261。采用先进的双麦克风噪声消减技术,能够接受两个麦克风的信号,即使在嘈杂环境下,也可区分不同类型信号,提取有效语音信息并抑制环境噪声,提升语音辨识度及语音通信效果。
2) 用于先进的汽车前照灯系统的智能功率SoC——NCV78663。安森美半导体是首家提供汽车前照灯LED驱动方案的供应商。这款创新的电源镇流器及双LED驱动器产品平台,使设计人员能够以一颗SoC控制远光灯及近光灯、日间行车灯、转向指示灯及雾灯。
3) 高度优化的LED照明芯片组。新的NCL30051功率因数校正(PFC)离线式LED驱动器与新的NCL30160可调光恒流降压LED驱动器搭配,以少的所需外部元件简化电源电路设计,能够集成在更紧凑及更高性价比的LED照明电源中,用于户外照明(如街灯、停车场灯)及汽车照明等通用照明。
4) 特別适合高精度便携感测应用的精密混合信号32位微控制器Q32M210。结合高精度感测、可预测工作、低功耗、高集成度和完善开发工具支援等优势,极适合病人监测器、无线心电图机和血糖仪等便携医疗设备。
5) 业界首款能支持高达1.3 GHz高清视频及音频数据传输的3:1 USB MHL™开关NCN1188。透过集成MHL™的能力,这开关使智能手机及其它便携消费电子产品能够与高清电视相连,用于高速内容分享。
6) 创新的结合共模EMI滤波和ESD保护的高集成度IC——EMI4183,为MIPI D-PHY等高速数字串行接口提供ESD保护及EMI滤波,有效抑制共模噪声,使差分信号事实上顺畅无阻地通过,非常适合于智能手机等应用。
7) 用于计算机ATX电源及平板电视电源的高性能、高集成度组合控制器NCP1910,不仅提供高工作效率,还提升轻载能效,降低待机能耗,并改善功率因数。
8) 创新及高可靠性的汽车级非同步升压控制器NCV8871,能够配置为正激、反激、单端初级电感转换器(SEPIC)等多种拓扑结构,极适合汽车系统娱乐系统电源等应用。
9) 降低总功耗多达30%的便携设备音频处理方案LC823425。内置硬连线MP3编解码器,提供业界低的5 mW功耗,以内置DSP支援先进功能,优于软件处理方案,用于数码录音笔等应用。
2012年展望:期盼新兴经济体的复苏
在我们踏入2012年之际,期盼2011年的大规模自然灾害不再发生。
半导体行业的发展与全球宏观经济环境密切相关,新兴经济体将继续推动全球经济复苏。预计全球半导体市场的发展与宏观经济发展基本保持一致的步伐。虽然不同半导体应用市场的发展步伐不尽一致,但推动力却是相似的---全球不断讲究更高能效。这很配合安森美半导体一向以来的策略——推动高能效电子方案,让世界变得更绿更节能。
具体而言,安森美半导体2012年为看好以下商机:
汽车产业:提升燃油经济性、降低排放及提升乘客安全性等政府法规,加上消费者对更多舒适及便利功能的需求,使汽车中的电子及半导体成分大幅提高。
便携及无线:能效及功率密度对智能手机及平板电脑极为重要,因此也带动了配合复杂使用需求的创新型新方案的商机。
家电:各种能效规范及标准正对家电产品的能效提出更高要求。消费类白家电如空调、洗衣机及冰箱等也正采用更高能效的变频电机来节能。
LED照明:节省能源的LED照明将在2012年及以后继续带来增长商机,例如,中国近期宣布了自2012年开始分阶段淘汰低能效的白炽灯照明的计划。
安森美半导体2012年将继续在中国以及全球市场推动高能效方案,特别是上述汽车、便携无线、家电、LED照明等应用领域的产品。例如在汽车市场,我们将持续推出应用于汽车内部及外部照明控制、停车辅助、刹车辅助、动力系统、信息娱乐系统及燃油喷射系统等的产品及方案,包括定制专用集成电路(ASIC)、LED驱动器、低压降(LDO)稳压器、点火用绝缘门双极晶体管(IGBT)及MOSFET等。又如在消费类白家电市场,高能效变频电机的应用趋多,帮助降低能耗及应对政府能效标准,因而加速变频器电源的采用,使得安森美半导体的电机驱动器、IGBT、变频模块及集成功率模块(IPM)等的应用前景非常看好。
新年寄语:
安森美半导体身为全球高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,于2011年持续推动高能效方案,推出了宽广范围的电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件,应用于汽车、计算机、网络及电信、便携无线、消费、工业及LED照明等重点市场,帮助客户解决独特设计挑战,既快速又符合高性价比。
展望2012年,我们将继续大力推动高能效方案,特别是汽车、LED照明、便携无线及消费等应用领域的产品,让世界变得更绿更节能,并让消费者受益。