处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

为低成本、低电压电池供电应用的电动机驱动器方案

为低成本、低电压电池供电应用的电动机驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-27

【导读】Allegro推出新型的双路半桥式电动机驱动器,该器件采用小型封装,具有过热关机 (TSD) 和睡眠等功能,可与等效分立电路相媲美。该驱动器专为低成本、低电压的电池供电应用而设计。

Allegro MicroSystems公司宣布推出一款全新的双路半桥式电动机驱动器,该驱动器专为低成本、低电压的电池供电应用而设计。该器件采用小型封装,具有过热关机 (TSD) 和睡眠等功能,可与等效分立电路相媲美。Allegro的A3910主要面向包括游戏控制器和家庭娱乐应用等终端应用的消费品市场。

输出的额定工作电流可高达500 mA。通过对高端和低端驱动器进行直接控制,可实现高端或低端脉冲宽度调制。该电机可连接至电源或接地。与使用简单的钳位二极管相比,使用 MOS开关可改进电机的刹车动作。A3910也可用于驱动一个单一的双向直流电机。

Allegro的A3910 EEETR-T采用2 mm × 2 mm、8 引脚QFN封装,且带有外露散热板(后缀EE)。该封装为无铅(Pb)封装,引脚框采用100%雾锡电镀。

相关阅读

探讨开关磁阻电动机的性能及典型应用
//www.52solution.com/auto-art/80011064

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次