处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

富威推出Vero LED数组提供更弹性化的LED照明方案

富威推出Vero LED数组提供更弹性化的LED照明方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-26

【导读】富威集团推出Vero LED数组,在设计弹性、易用性与能源效率方面作了更先进的改良,该创新的LED照明平台简化了设计整合与制造流程,提供了一个更弹性化的LED照明解决方案。

富威集团代理Bridgelux普瑞光电全系列的LED产品线,除大功率芯片(Die)以外,还包括系列LED Array (COB),Bridgelux普瑞光电是业界Chip-on-Board(COB)LED照明技术领导厂商。

推出Vero LED数组,此创新的照明平台不仅简化设计整合与制造流程,也为照明设计业者提供一个更弹性化的LED照明解决方案。Vero新世代数组封装技术在设计弹性、易用性与能源效率方面作了更先进的改良,并为未来智能建筑控制系统及各种创新应用,提供整合智能型传感器与无线通信技术的新平台。

新世代Vero 平台技术

Vero数组主要专注于三项技术创新。Vero平台针对4种规格提供完整的应用支持,为零售、餐饮旅游、商业、工业、住宅、户外照明等应用,提供符合需求的照明输出与色温。不仅为高光通量密度LED数组,每瓦流明数相较于Bridgelux现有LED数组产品增加20%,新款数组产品将提供800流明(3000K)色温,至可达20000流明(5000K)色温,并提供多种色温(CCT)2700~5600K与演色系数(CRI)80%, 90%, 97%选项,其中也包含演色系数(CRI)高达97%的Decor数组产品。全系列产品将获得LM80认证。

Vero产品于照明设计弹性上的重大进步,提高通量密度与电流稳定性,进而提升效能与降低成本。这些新特性让照明设计业者能发展更轻巧、更时尚的设计,并针对聚光灯与轨道灯等应用,提供更窄的光束角度范围,以支持各种高对比度的照明设计。

Vero数组兼容于多样标准驱动器与光学组件,为制造厂商提供更弹性化与多元化的选项,并进一步缩短产品

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次