处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能数字LED照明系统的定制化功能解决方案

智能数字LED照明系统的定制化功能解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-25

【导读】Marvell的智能数字LED照明系统旨在实现照明自动化与控制的定制化功能解决方案。该系统为可通过软件控制来实现快速配置的灯具奠定了基础,满足每位客户的个性化照明应用的设置需求。

Marvell、夏普与ORAMA公司合作推出首款数字LED照明系统,提供全方位“自然光”,推动LED照明新浪潮

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技与夏普电子今日发布了一款合作开发的智能数字LED照明系统,该系统旨在实现照明自动化与控制的定制化功能解决方案。数字LED照明系统支持有线和无线网络控制,可调节包括流明、亮度、显色性和色温,创建Full Semblance白光系统。该系统基于Marvell的LED驱动器IC和控制IC,结合了夏普的Tiger Zenigata 15W LED 灯,采用ORAMA公司智能LED驱动器和数字控制器的下射式灯具设计。

该系统为可通过软件控制来实现快速配置的灯具奠定了基础,满足每位客户的个性化照明应用的设置需求。 Marvell和夏普的合作以实惠的价格带来了先进的LED照明功能,包括通过移动设备远程访问和根据不同场景用户体验的灯光自动优化,满足各个市场需求。

Marvell公司绿色能源产品副总裁Kishore Manghnani表示:“LED照明在过去五年间迅猛发展,从商业楼宇照明、住宅照明、甚至到桥梁照明。现在,代表着新一波LED创新浪潮的智能照明已然接近,释放LED数字控制潜力的同时提供美观的自然光。Marvell对于与夏普的合作感到自豪,我们的合作推动了定制化的、拥有丰富功能的LED灯具的快速开发。我相信,Marvell的智能LED照明平台是一款OEM厂商可以轻松、经济地整合进产品的交钥匙软硬件系统,该平台与夏普的全方位解决方案相结合,将带动LED照明的进一步流行。”

Marvell的智能LED照明平台配备了小型驱动器和集成控制器,易于安装和配置,旨在实现极具性价比的定制化功能,充分发挥LED照明和控制的潜力。夏普Full Semblance照明控制的便捷定制是该平台潜力的重要体现,提供了的视觉体验,确保在一天中的任何时间都实现相应场景照明的精准达成。此外,该平台为用户提供新的LED照明应用,包括远程访问、高品质调光、气氛照明和场景控制。

夏普电子LED照明事业部副总裁Gary Feather 表示:“此次合作展示了LED照明性能和功能的新动向。夏普目前已推出嵌入式LED 面板灯、LED下射式灯以及PAR灯,并会将产品线继续扩展至网络化控制和自动化。再配合远程传感器、用户识别和无线控制功能,该数字智能LED照明系统将为用户提供全面的LED照明控制。”

2013年4月23至25日举行的2013美国国际照明展上,Marvell和夏普将在宾夕法尼亚州会展中心的1353号夏普展台展示新全的Full Semblance白光控制系统。该系统展示基于一对1000流明的LED下射式灯具(多层荧光粉,2700K-5800K色温),旁边分别是2700K暖白光灯具和4000K冷白光下射式灯具,这两款灯具是基于Marvell的智能LED照明平台(包括体积小、极具性价比的LED驱动器88EM8801,以及无线微控制器88MZ100)。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次