处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能遥控器解决方案,打造时尚生活体验

智能遥控器解决方案,打造时尚生活体验
来源:我爱方案网 时间:2013-04-24

【导读】大家可以想象一下,坐在沙发上,只有手拿一个遥控器就可以轻松控制家庭所有家电,将是多么美好。恩智浦推出了智能遥控器演示器,配备采用ZigBee RF4CE的JN5161无线微控制器,真真正正帮你实现实时监控和管理能源消费总量,打造时尚生活体验。

试想一下,如果你只需要一个小型远程遥控器就可以控制您家中的所有家电,只需要一个“智能”遥控器就可以显示当前设置,并告诉你哪个家电的耗电量过大或需要保养,那将会是怎样的生活体验?恩智浦半导体已经推出了智能遥控器演示器,配备采用ZigBee RF4CE的JN5161无线微控制器,以及电容式触摸屏,可用于控制和显示多个家电信息。应用范围从家庭娱乐到住宅空调系统,演示器显示了双向通信如何可以将遥控器转化成一个真正的“智能”设备,可以帮助消费者实时监控和管理能源消费总量。

恩智浦半导体家电、能源与自动化部门的资深总监Jan Willem Vogel说:“触摸屏和低功耗的无线通信正在重新定义几乎所有的事。我们的智能遥控器,显示了家电厂商如何可以透过启用RF4CE带来的双向沟通,显示家里环境实时信息,无论是功耗量,或家电设备本身的信息。我们还提供了一个可以简单升级的方式,让客户可以升级到采用ZigBee PRO之JenNet-IP所设计的更复杂的遥控器或智能手机、平板系统。更好的信息可以帮助消费者和设施管理人员进行优化使用,尤其在采暖,通风和空调系统方面,可以节省巨大的能源使用。”

恩智浦的智能遥控器演示器可以展示以下功能:

●采用ZigBee RF4CE即便在视线传播范围之外,仍可进行双向通信和运作。许多设备制造商正转向用RF4CE替代传统的红外线(IR)技术,这需要消费者从短距离将遥控器指向一个确切的目标。采用ZigBee RF4CE的遥控器可长距离操作无需依靠视线传播的范围,即使靠近角落或穿越墙。凭借其图形LCD显示屏,恩智浦智能遥控器演示也展现了各式不同信息可以从家电传回遥控器。对于家庭娱乐系统,这个功能可能包括不同的影音源设备渠道,播放内容,音量和其它设置的信息。为住宅或商业空调系统,这可以包括温度和湿度,功耗记录,以及任何需要维护的组件问题。

●简单的远距操作。恩智浦智能遥控器在室内环境中可实现远程长距离操作,从20米开外,甚至穿过墙壁,而耗电量只有Wi-Fi的十分之一,没有不必要的复杂性,也不需要一个单独的路由器。只要使用RF4CE或任何其它IEEE802.15.4软件栈以及JN516x无线微控制器平台,该参考设计可以很容易地实现。JN516x无线微控制器平台包括JenNet-IP和ZigBee PRO,两者都可以实现超过视线传播之外的远距离操作。

●超低功耗,更长的电池寿命。此智能遥控器是专为高效的电池操作所设计。JN516x无线微控制器提供了一个32位RISC处理器,具有超低工作功耗17毫安RX和15毫安TX。此外,PPCF8885的电容式触摸传感器,其超低工作功耗低于6μA,也可以有助于显着延长电池寿命。

●设备之间的连接,可以控制多个家电设备。 JN5161无线微控制器具有64 KB的闪存和8 KB的RAM,对使用RF4CE设计基本遥控器而言是理想的选择。对于更复杂的系统,例如使用单一遥控器进行控制、设置、监控多个空调机组,恩智浦还提供了额外的记忆体选项,以支持更复杂的网络协议栈,使各设备之间可以相互沟通。若是使用160 KB的闪存和32 KB的RAM,推荐使用JN5164,具备JenNet-IP,ZigBee家庭自动化和ZigBee Light Link (ZigBee光链路)应用。

●从智能手机或平板电脑,通过网关控制家电。对于想要通过智能手机来控制他们的家电的消费者来说,家电制造商可以很容易地透过使用JN5168无线微控制器的智能遥控器来实现,它提供256 KB的闪存和32 KB的RAM。这使得智能家电和设备加入了“物联网”的沟通,可以与消费者的智能手机或平板电脑,通过中央的家庭网关作为802.15.4和互联网之间的桥梁。许多恩智浦的合作伙伴都有网关,网桥和路由器的方案,同时2013年5月恩智浦也将推出一个新的网关参考设计。

●可在多个设备上重复使用。恩智浦智能遥控器的灵活设计意味着它可以灵活进行编程,以适应各个家电,或多个设备的各种配置。对于设计师而言,JN516x无线微控制器平台为其整个产品系列提供了硬件兼容性,具有相同的封装尺寸和相同的编程和调试工具集。

相关阅读
爱特梅尔Wi-Fi Direct遥控器方案出击
//www.52solution.com/digihome-art/80014251
VELUX 携手Energy Micro 打造新款触摸屏遥控器
//www.52solution.com/digihome-art/80014063
让HD TV变身Android智能电视机的电视触屏遥控器
//www.52solution.com/digihome-art/80013764

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次