处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美高森美发布全新高性能时钟管理芯片时钟解决方案

美高森美发布全新高性能时钟管理芯片时钟解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-04-24

致力于提供功率、安全、可靠与高性能半导体技术产品的供应商 美高森美 公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC)宣布推出双通道ZL30240和单通道ZL30241时钟发生器产品,用于包括通信设备、企业路由器和交换、网络存储设备和服务器等多种应用。

美高森美时钟产品副总裁兼业务部门经理Maamoun Seido表示:“采用我们的新型时钟发生器产品,设计人员不再需要依赖昂贵的振荡器来获得具有出色的抖动性能、灵活性和可靠性能的高速输出时钟。这些新型时钟发生器的推出,加之我们去年推出首个时钟驱动器产品系列,进一步巩固了美高森美在时钟和同步芯片解决方案领域的领导地位,这个细分市场仍然是我们关注和投资的一个关键领域。”

市场研究机构Databeans估计2012年时钟发生集成电路市场超过7亿美元。

一般来说,基频晶体振荡器只能达到50MHz的输出频率,通过三次谐振也只能产生150MHz以下的时钟。设计人员依靠模拟锁相环(APLL)来进行倍频,生成所需的高频。输出信号的质量取决于APLL的性能,为了达到高性能,设计人员被迫使用高成本APLL产品,原因在于高性能要求推高了APLL成本。

美高森美新型小尺寸高性能时钟发生器能够产生具有极低抖动、低功耗的高频输出时钟,这些双通道或单通道产品型款带有数控振荡器(NCO),能够产生具有0.1ppb (parts per billion)的精细可调的任何频率。新的时钟发生器可以改善可靠性、简化产品开发过程、降低BOM成本,非常适合高性能低成本的应用场景。

美高森美的ZL30240和ZL30241器件具有以下关键特性:
• 两至四个可独立编程的输出,支持多种频率(高达940 MHz)和多种信号格式,为灵活的速率转换提供便利;
• 多两个综合器以致能够同时支持两个不同中心频率的时钟组;
• 抖动低至0.27皮秒(rms),满足严格的PHY抖动预算要求;
• 低功耗(每通道低于300毫瓦),以及;
• 节省空间和成本的7 x 7毫米封装
美高森美是网络同步领域的市场领导厂商,提供业界的系列产品,用于数据包网络(SyncE和 IEEE1588)和光传输网络(OTN)的时钟解决方案,公司提供用于高性能同步网络的完整的时钟产品系列,包括驱动网络时钟的数字锁相环(DPLL)解决方案,以及满足10G/40G接口性能要求的数模混合时钟芯片。美高森美的时钟管理解决方案包括时钟发生器和综合器,时钟驱动器,以及速率转换抖动衰减器,能帮助产品开发人员简化系统和电路板设计。





关于美高森美公司

美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 为通信、国防与安全、航天与工业提供综合性半导体与系统解决方案,产品包括高性能、耐辐射的高可靠性模拟和射频器件,可编程逻辑器件(FPGA)可定制单芯片系统(SoC) 与专用集成电路(ASIC);功率管理产品、时钟与语音处理器件,RF解决方案;分立组件;安全技术和可扩展反篡改产品;以太网供电(PoE)IC与电源中跨(Midspan)产品;以及定制设计能力与服务。美高森美总部设于美国加利福尼亚州Aliso Viejo,全球员工总数约3,000人。欲获取更详尽信息,请访问网站://www.microsemi.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次