处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新型可提升效率、易用的视频系统参考设计方案

新型可提升效率、易用的视频系统参考设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-24

【导读】赛灵思新推出的新版的RTVE 2.1参考设计,是一个综合全面的视频系统的设计方案。它集合了Zynq-7000 SoC架构设计,IP integrator软件工具及硬件开发套件等完美融合,可实现丰富多彩,全面的视频分析功能,及对实时性能应用的开发,是OEM厂商不容错过的一个方案。

All Programmable技术和器件的企业赛灵思公司在2013年美国广播电视设备展览会上宣布推出2.1版实时视频引擎(Real-Time Video Engine(RTVE)),助力广播设备OEM厂商加速开发新一代smarter解决方案。RTVE 2.1运行在赛灵思联盟计划 (Xilinx Alliance Program)认证成员OmniTek公司推出的OZ745 Zynq -7045 All Programmable片上系统(SoC)基础开发板上。RTVE 2.1是赛灵思All Programmable Smarter Vision解决方案的关键组件,其将Zynq-7000 All Programmable SoC、Vivado  高层次综合(HLS)与IP integrator软件工具、OpenCV库、SmartCORE  IP核和硬件开发套件完美整合在一起,用以加速那些要求丰富视频分析功能和极高实时性能应用的开发。

图 Xilinx发布2.1版实时视频引擎助OEM加速Smarter广播方案开发

赛灵思公司广播和消费市场总监Ben Runyan表示:“RTVE 2.1是赛灵思与OmniTek公司联合开发的一款综合而全面的视频系统参考设计,用于帮助OEM厂商开发新型专业显示器、数字影院投影仪、路由器、制作切换器、多画面处理器、摄像机以及其它要求高性能视频处理(尤其是多个视频流处理)功能的重要广播设备。 RTVE 2.1采用Zynq-7000 All Programmable SoC架构设计,可实现一款可扩展的解决方案 — 不仅能在单个器件中集成多达8个同步1080p60视频通道,而且采用 双核Cortex -A9 MPCore 处理器能支持更多功能。此外,RTVE 2.1还成为了填补ASIC和ASSP在视频应用领域日益扩大的市场空白的平台。”

RTVE 2.1的相关性能介绍

RTVE 2.1参考设计支持多个视频处理流水线、10位色深运行以及完全4:4:4色彩次级采样,现在还采用基于Web的GUI,能更方便地控制参考设计。推出的RTVE 2.1还提供了一些提升效率和易用性的增强功能,其中包括:

· 支持多达8个视频通道,在芯片面积不变的情况下提升了系统性能。

· OmniTek可扩展视频处理器(OSVP)结合使用集成逐行扫描/缩放器以及稳健可靠的多端口视频直接存储器访问(VDMA)技术,可小化资源占用,同时保持高性能。

在NAB展会期间,赛灵思和OmniTek公司在各自展台演示了运行于OmniTek OZ745 Zynq-7000 All Programmable SoC开发平台的RTVE 2.1。

供货情况

RTVE 2.0版本现已。RTVE 2.1版本将于2013年第二季度推出。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次