处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

使用奥地利微电子AS3911阅读器芯片的NBS支付方案

使用奥地利微电子AS3911阅读器芯片的NBS支付方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-24

【导读】奥地利微电子的阅读器芯片AS3911已经用于NBS支付方案,该芯片拥有集成的EMV特殊错误处理功能和高射频差分输出功率,用该芯片设计的方案可以满足EMV认证。

的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司宣布NBS支付方案使用奥地利微电子AS3911阅读器芯片的一系列新支付终端获得EMV认证。NBS支付方案(NBSPS)的510和710系列NOIRE终端现可使用具有万事达、PayPass和 Visa payWave标志的非接触式卡接受支付。


图一:AS3911_Block_Diagram

  
NBSPS终端内的AS3911 RFID阅读器芯片具有射频和模拟前端,可读取满足EMV标准要求的任何非接触式支付卡。由奥地利微电子开发的参考设计,与先进的非接触式支付系统非常类似,为希望生产满足EMV认证终端的制造商提供现成的蓝图。
  
由于AS3911具有高(1 W)射频差分输出功率和集成的EMV特殊错误处理功能,该芯片目前被包括NBSPS在内的许多终端制造商使用。这些特性提供灵活和改进的电路设计,无需外部射频升压电路。这降低了制造商的材料成本,相比更低输出功率的竞争品牌的阅读器芯片,能加快设计进程并缩短上市时间。 

NBS支付方案业务发展副总裁Richard Gooderham表示:“新的NOIRE支付终端在RFID卡阅读方面的要求与奥地利微电子的阅读器芯片AS3911完美匹配。AS3911的高输出功率帮助支付终端取得EMV认证,而竞争品牌的产品无法满足。更重要的是,奥地利微电子独一无二的技术支持使阅读器的集成更为快速、顺畅。”


图二:奥地利微电子AS3911

奥地利微电子RFID/NFC高级市场经理Mark Dickson表示:“NBS支付方案成功地推出了新的NOIRE支付终端,证明使用AS3911阅读器芯片能快速、可靠地应用EMV兼容的非接触式支付接口。”

供货信息

奥地利微电子的AS3911RFID 阅读器芯片已经开始量产。有做NBS支付的可进入官网与厂商联系。

相关阅读:

英飞凌安全凌捷掩膜控制器,助力全新支付卡
//www.52solution.com/industrial-art/80015054

LED照明、EV及移动支付等将形成新的经济增长点
//www.52solution.com/led-art/80013859

2012智能手机市场三大特点:移动支付、安全、专利
//www.52solution.com/mobile-art/80013553

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次