• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

浮动浪涌抑制器提供无限制的过压保护

来源:电子工程世界
时间:2012-01-12

分享至:

加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 1 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向电子系统的过压保护控制器 LTC4366。该器件在 9V 至高于 500V 的电压范围内工作,其浮动浪涌抑制器采用可调浮动拓扑,能不受 LTC4366 内部电路电压额定值的影响,以非常高的电压工作。两个内部并联稳压器与外部降压电阻器一起产生 LTC4366 的内部电源轨。工作电压由外部电阻器和 MOSFET 的击穿电压决定。

LTC4366 是同类器件中的款产品,无需额外的保护组件,就可保护例如 12V 电路免受 500V 瞬态影响。

LTC4366 监视输出电压,并通过控制一个 N 沟道 MOSFET 的栅极,对输入电源过压作出快速响应

LTC4366 在过压瞬变期间将输出调节至一个用户定义的电压,从而允许负载在 MOSFET 两端承受过载的情况下保持运作状态。如果故障持续,一个可调故障定时器可确保安全的停机。

LTC4366 非常适用于严酷的工业、汽车和航空电子应用,在这类应用中,系统必须在出现严重的过压事件时可靠地连续工作。高压应用包括保护器件免受电动机瞬态以及过压、不正确的输入电源或电源故障的影响。传统的保护电路依靠笨重的电感器、电容器、保险丝和瞬态电压抑制器来对瞬态箝位,而LTC4366 通过连续调节瞬态来起保护作用。LTC4366 采用纤巧的 8 引线 TSOT-23 和 3mm x 2mm DFN 封装。在工作时,整个电路仅消耗几毫安电流,而且该器件停机时电流可以低于 20µA。

LTC4366 有两种可选版本:LTC4366-1 在故障后锁断,而 LTC4366-2 在 9s 冷却期后重试。器件都规定在整个商用、工业和汽车温度范围内工作。千片批购价为每片 2.65 美元,器件已开始批量供货。

标签 浮动浪涌抑制器 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

更多新闻