处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

德州仪器在 KeyStone 多核 DSP 上实施 H.265,实现高性能、差异化的实时视频基础设施解决方案

德州仪器在 KeyStone 多核 DSP 上实施 H.265,实现高性能、差异化的实时视频基础设施解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-04-22
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款基于业界视频编码标准 H.265 的前期制造编解码器。该器件针对 TI 基于 KeyStone 的多核数字信号处理器 ( DSP ) TMS320C6678 进行了优化。H.265 标准经过精心设计,可充分发挥并行处理优势,使 C6678 多核 DSP 成为理想的 H.265 实施平台,通过其 8 个 1.25 GHz DSP 内核实现 320 GMAC 与 160 GFLOP 混合定浮点性能。


TI 基于软件的 H.265 标准实施可为客户新增编解码器差异化特性以及其它预处理和后处理算法提供充足的空间。此外,TI 设计方案还可在开发实时视频基础设施设备(如多媒体网关、IMS 媒体服务器、视频会议服务器以及视频广播设备等)过程中提供高度的灵活性与可扩展性。在创建可针对视频分辨率、比特率以及画质等各种性能参数进行调节的产品时,客户可通过 C6678 多核 DSP 系列获得高度的灵活性。有了全面可编程方法,客户不但可在其整个产品组合中摊销平台投资,同时还可满足标准不断发展的要求,获得广泛认可。


Z3 Technology 首席执行官 Aaron Caldwell 表示:“能够为 TI 基于软件的 H.265 实施提供支持,我们深感自豪。我们基于 TI C6678 多核 DSP 的模块将帮助客户以低成本方式在其产品线中快速集成 H.265 技术,缩短开发时间。我们使用 TI 达芬奇 (DaVinci™) 处理器系列历史悠久,并取得了显著的成绩。Z3 Technology 很高兴能够通过 TI 基于 KeyStone 的 C6678 多核 DSP 进一步扩展技术与客户群。我们的 C6678 系统不仅可帮助客户获得 H.265 技术,同时还可提供 JPEG-2000、H.264 HBR 以及 H.264 4:2:2 支持。”


Advantech DSP 解决方案高级总监 David Lin 表示:“TI H.265 编解码器中部署的高效率视频编码算法针对 Advantech 的 DSPC-8681 及 DSPC-8682 PCIe 卡上执行进行了优化,可帮助客户加速其媒体处理解决方案的开发。我们的客户无需额外的硬件成本就可将其安装基础升级为 H.265,而解决方案则能够以更高密度及更低单位通道成本快速部署。”

H.265 是一款极具吸引力的视频编码标准,可帮助客户传输超高清视频,与当前 H.264 标准相比,其可在提供相同视频质量的同时,使用低至 50% 的带宽或高达 2 倍的压缩。由于 H.265 可使用比现有标准低的带宽,因此客户可利用现有基础设施传输更多视频,其将降低视频交付的网络运营成本,实现高清及超高清视频流。


C6678 的高性能与 TI 工具、软件及支持相结合,可帮助简化和加速视频基础设施开发。例如,客户只需在 Linux 桌面插入基于 PCIe 的商用现货 (COTS) 卡,便可通过 TI 基于视频的多核软件开发套件(MCSDK 视频版)快速启动开发。为了进一步简化开发,TI C6678 多媒体解决方案还提供包含 H.265 编解码器在内的全系列视频编解码器,其可通过 TI 网站获得。此外,TI 全系列视频编解码器还包括 H.264、H.263、MPEG4、MPEG2、JPEG、JPEG2000、AVC Intra、VC1 以及 Soren Spark 编码器与解码器等。


了解更多详情

•查阅 TI C6678 产品公告://www.ti.com/dsp-mc-h265-pr-mc1;
•了解高性能视频处理的更多详情://www.ti.com/dsp-mc-h265-pr-mc2;
•观看 TI 专家咨询系列短片,了解 H.265 的重要意义://www.ti.com/dsp-mc-h265-pr-v;


TI 在线技术支持社区
欢迎加入 德州仪器在 线技术支持社区与同行工程师互动交流,咨询问题并帮助解决技术难题:www.deyisupport.com 。


关于 TI KeyStone 多核架构
德州仪器 KeyStone 多核架构是真正的多核创新平台,可为开发人员提供一系列稳健的高性能低功耗多核器件。KeyStone 架构可实现革命性突破的高性能,是 TI TMS320C66x DSP 产品系列的开发基础。KeyStone 不同于任何其它多内核架构,它可在多内核器件中为每个内核提供全面的处理功能。基于 KeyStone 的器件专门针对无线基站、任务关键型、测试与自动化、医疗影像以及高性能计算等高性能市场进行了优化。了解更多详情:www.ti.com/c66multicore。


商标
所有商标均是其各自所有者的财产。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次