处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可靠、完整的车载娱乐系统解决方案

可靠、完整的车载娱乐系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】车载娱乐已经成为汽车的标准,如何成就一辆有吸引力的、安全的、环保的汽车?本文为大家介绍一整套、完整的高效的车载娱乐系统解决方案。让你设计不费力,设计产品性能杠杠的!

汽车产业的周边环境发生了快速的变化。例如,由于社会基础设施的发展,汽车的安全性和方便性有了很大的改善。当今社会,为了保护全球环境,要求必须符合环境法律法规。东芝先进的半导体技术可以帮助您创造不仅易于使用的、而且有吸引力的、安全的、环保的汽车。

东芝公司通过不断发展全面的系统方案,包括视频处理、音频处理和通信技术领域的丰富经验和专门技术,提供了一整套车载娱乐系统解决方案。

对于如今的汽车音响系统而言,外挂接口的性能日益重要,因为人们越来越流行使用数码音频播放器和手机欣赏音乐。

东芝可提供满足这种市场需求的集成电路以及能够提升收音机和CD播放器基本功能的集成电路。

OEM和高端配件市场汽车音响系统

OEM和高端配件市场汽车音响系统需要极高的音频性能和各种特征。

东芝可提供多功能、高保真的汽车音响系统解决方案,比如:能够在驾车时提高接收灵敏度的中频采样数位双调谐器;支持多声道输出的音频DSP;带防震内存的CD处理器(防止CD播放器出现跳音);以及高效功率放大器。

此外,东芝的音响解决方案可以方便地连接到USB便携式音频播放器(例如iPod®)等扩展设备;含有支持免提通话和音乐回放的Bluetooth 手机;可以使用语音识别和语音合成来实现免提互动。这些功能有助于提高驾驶安全性和舒适性。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次