处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

助收音机少80%器件,低成本的单芯片解决方案

助收音机少80%器件,低成本的单芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】如今收音机产品的设计有很多的困惑和难题,比如成本,体积,音频技术的瓶颈等。Silicon Labs推出的“集所有功能于一身”的单芯片接收器解决方案,可降低人工成本,减少80%以上的器件数量,是桌面和便携式收音机等消费电子的优选。

高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司)宣布推出一代广泛应用于模拟调谐、模拟/数字显示(ATxD)的多波段收音机IC系列产品。新型Si4825/27/36 AM/FM/SW接收器提供更卓越的收音机波段覆盖和16引脚SOIC封装选项,将极大减轻ATxD收音机产品的设计和制造压力。新型Si48xx收音机IC可提供“集所有功能于一身”的单芯片接收器解决方案,适用于桌面和便携式收音机、立体声音响、迷你/微系统、手提音响、时钟收音机、iPod扩充式底座、玩具收音机和许多其他具备轮调收音机功能的消费类产品。

根据Silicon Labs估计,轮调或“模拟调谐”多波段收音机产品市场每年超过1.15亿台。90%以上的ATxD收音机在中国制造,其中包括面向全球出口市场的产品。作为轮调收音机市场上RF-in-CMOS多波段接收器产品的先驱,Silicon Labs目前已经为全球众多消费者推出可降低收音机产品成本和复杂性、简化制造的第三代单芯片接收器解决方案。

与Silicon Labs前几代Si48xx收音机IC一样,新型Si4825/27/36接收器可提供卓越RF性能、无与伦比的CMOS集成度,以及更低的物料(BOM)和人工成本,并且更易于设计和制造;此外,新型接收器使用单波段覆盖更宽的FM和SW的频段范围,并支持中国市场的TV音频载波接收;同时,收音机芯片为各种信号环境提供先进的音频调节管理,消除了嘈杂信号环境下的噪声。

图 新型Si4825/27/36单芯片接收器

Si4825单声道输出、消费级产品和Si4836立体声输出、商业级产品专为ATAD收音机市场设计;Si4827单声道输出、消费级产品则针对ATDD收音机市场。每种接收器都支持全球范围的广播频率,包括FM 64-109MHz频段、AM 504-1750kHz频段和短波(SW)2.3-28.5MHz频段,由此,基于接收器的单一收音机设计即可满足全球市场需求。

专家评价

Silicon Labs副总裁暨广播产品总经理James Stansberry表示:“Silicon Labs Si48xx多波段接收器系列产品基于创新的‘单芯片收音机’架构,帮助轮调收音机制造商简化和缩小电路板设计、降低制造环节的人工成本,并且减少80%以上的器件数量。新型轮调接收器采用专利技术的低中频数字架构、数字化内核和音频调节技术,以上技术已用于我们先进的收音机IC产品,并获得全球顶级音频产品品牌商采用。”

价格和供货

Si4825/27/36多波段接收器采用小型16引脚SOIC封装,可实现具有成本效益的单面PCB设计,并且易于生产线加工。新型接收器现已量产,并可提供样片。在一万颗采购量,Si4825、Si4827和Si4836的单价分别为1.56美元起、1.76美元起和1.66美元起。为了使收音机系统设计更简单,Silicon Labs还为每种接收器产品提供演示板,价格为50美元。

相关阅读

Marvell推出高集成度四核手机处理器单芯片方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014264
针对Win 8超极本和平板电脑的LTE单芯片解决方案
//www.52solution.com/mobile-art/80014488
创维、TCL等采用联发科3D TV单芯片解决方案
//www.52solution.com/digihome-art/80014183

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次