处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一款在显示屏上直接集成触控技术的In-Cell解决方案

一款在显示屏上直接集成触控技术的In-Cell解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】Synaptics ClearPad 3250 In-Cell解决方案帮助手机开发商研发出速度更快、重量更轻、外形更轻薄的高端智能手机,该解决方案是业界首款更是一款在显示屏上直接集成触控技术的方案。

第二代ClearPad 3250 In-Cell技术籍由华为Ascend P2投入市场

人机界面解决方案的开发商Synaptics公司今天宣布,随着配备第二代ClearPad 3250 In-Cell技术的华为Ascend P2上市发售,其采用的In-Cell触控解决方案也越来越受青睐。Synaptics ClearPad 3250 In-Cell解决方案是款也是一款在显示屏上直接集成触控技术的方案,它能帮助OEM手机开发商开发更薄、更轻、速度更快的智能手机。


图一:智能手机

“全球快的4G LTE智能手机”华为Ascend P2是款采用第二代In-Cell技术的智能手机。Ascend P2配备4.7英寸720p显示屏,并搭载四核处理器,具备4G LTE连接功能。此外,Ascend P2还使用Synaptics独一无二的支持手套的技术,无需摘除手套,即可在极端寒冷的环境下使用。

第二代ClearPad 3250更为可靠

精确。与代In-Cell技术相比,第二代ClearPad 3250更为可靠,反应速度也更快,报点率从60 Hz增加到120 Hz。此外, Synaptics开发工具 Design Studio™4 (DS4)支持ClearPad 3250技术,内嵌SignalClarity专利技术的ClearPad解决方案。DS4帮助客户评估及优化触控体验性能并高效实施其定制的ClearPad触控解决方案,从而加快开发周期。SignalClarity技术能够改善跟踪精度、手指分离间距以及环境和抗噪声的稳定性,从而提供无与伦比的用户体验。

显示品质和性能。ClearPad 3250 In-Cell解决方案无需外加分离式触摸传感器,因而显示屏的透光率得以增加,背光照明功耗有所降低,从而使得显示品质得到提高。通过消除分离式传感器的吸光层,该In-Cell解决方案可以让更多光线透过底层显示屏。
降噪。ClearPad 3250 In-Cell解决方案采用特有的专利技术,能够消除触摸感应过程中的显示屏噪声并大幅降低环境噪声。

Synaptics公司智能显示屏事业部高级副总裁兼总经理Kevin Barber表示:“我们的第二代In-Cell技术能够让OEM脱颖而出,推出符合消费者所期望的低功耗轻薄设备。Ascend P2等高端设备奠定了ClearPad是市场上的解决方案。我们会继续精准地为我们的生态系统合作伙伴提供的技术。”

Synaptics ClearPad 3250 In-Cell是第二代技术,与代先比,它具有更好的反应速度,并且更加可靠、更加精确。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次