处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界首款输出功率提高50%的双模无线电源接收器IC方案

业界首款输出功率提高50%的双模无线电源接收器IC方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】IDT 创新的解决方案弥合了无线电源传输标准间的技术差异,使 OEM 厂商能在单一接收设备上使用多个标准。它能在 WPC 和 PMA 协议间自动切换,进行电能交换,无需用户任何操作。这有利于简化系统架构,确保在日常应用中实现无缝运行。

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT公司宣布,推出业界首款双模无线电源接收器 IC,同时兼容无线充电联盟 (Wireless Power Consortium,WPC) 和 PMA 联盟 (Power Matters Alliance,PMA) 标准。IDT 的创新接收器弥合了互相竞争的传输标准间的技术差异,使移动设备和配件 OEM 厂商能够使用单一的物料清单 (BOM) 来同时支持 WPC 和 PMA 标准。

IDTP9021 是 IDT 获奖的 IDTP9020 无线电源接收器的升级版本,除了支持 WPC 的“Qi”标准外也符合 PMA 的 1 类互操作规范 (Type 1 Interoperability Specification),使客户能够将多芯片的配置合并到一个单芯片解决方案中。IDT 的器件在业界首先获得 PMA 认证,并且是证明可兼容两个普遍的基于磁感应的无线电源标准的解决方案。IDTP9021 是用于众多移动设备的理想之选,包括智能手机、平板电脑、MID、数码相机、MP3 播放器、遥控、便携式医疗设备和其他个人电子设备。

专家评价

IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“IDT 的接收器使 OEM 厂商能够用一个解决方案轻松支持多个标准,这对 OEM 厂商和客户来说是双赢的。自推出 IDTP9020 接收器和 IDTP9030 发送器以来,通过为客户提供先进的无线电源 IC,IDT 一直在竞争中占据地位。IDTP9021 是我们不断扩充的产品组合的成员,我们很高兴首先推出获得 PMA 认证的器件。未来的器件将在这些产品成功的基础上推出,遵从标准的修订版,并拥有新的特性和封装。”

PMA 联盟总裁 Ron Resnick 表示:“PMA 联盟致力于建立指南并使无线电源未来架构标准化。像 IDT 这样的公司正在朝着未来方向加速前进,它们有能力将特性和功能性整合到一个遵从 PMA 标准的单片解决方案中。我们很高兴为 IDT 的 IDTP9021 无线电源接收器 IC 提供认证,它为 OEM 厂商提供了必要的元件以确保未来的移动设备兼容 PMA 标准。”

IDTP9021 集成了一个高效同步全桥整流器、高效同步降压转换器和控制电路,来无线接收来自相容发送器的交流电信号,并将它转换为一个规定的 5V 输出电压,为电子设备提供电力和充电。它能在 WPC 和 PMA 协议间自动切换,进行电能交换,无需用户任何操作。这有利于简化系统架构,确保在日常应用中实现无缝运行。器件在 WPC 和 PMA 模式下功率为 5W,与标准保持一致。当与 IDT 的无线电源发送器匹配使用时,系统可使用内置于通信协议中的专用电源控制回路,使输出功率提高 50%,达到 7.5W。

供货

IDTP9021 目前正在向合格客户提供样品,提供 56-lead WLCSP 封装。

相关阅读

高通携IDT开发无线电源集成接收器芯片
//www.52solution.com/mobile-art/80012802
德州仪器推出首款符合Qi标准的5V无线电源发送器
//www.52solution.com/ipm-art/80012437

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次