处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Marvell推出深度调光单级交流/直流LED驱动方案

Marvell推出深度调光单级交流/直流LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】Marvell助力三星推出新款LED改型灯泡系列,该系列产品采用Marvell 88EM8183深度调光单级交流/直流LED 驱动器集成电路,88EM8183提供业界广泛的壁式调光器兼容性,所需组件数为业界少。

全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技今日宣布,三星电子推出的新款LED改型灯泡系列产品将采用Marvell 88EM8183深度调光单级交流/直流LED 驱动器集成电路(IC)。2012年2月发布的88EM8183 LED驱动器IC提供业界广泛的壁式调光器兼容性,所需组件数为业界少,且支持多种世界照明标准,使其成为全球OEM厂商的解决方案。基于Marvell解决方案的三星全新产品将于下个月开始零售,包括A19、凸起反光镜(BR)和抛物面镀铝反射(PAR)灯泡。

图一:LED驱动器

Marvell公司绿色能源产品副总裁Kishore Manghnani表示:“随着消费者越来越多地在家中采用LED照明,对于OEM厂商,将先进的调光功能整合到其效的灯泡中以满足消费者需求已势在必行。三星电子采用Marvell的88EM8183驱动器推出了高性能、低成本的LED灯泡,提供深度调光能力,并且与世界各地150多款不同类型的壁式调光器完全兼容。我们认为, Marvell驱动器IC于市场上的其他解决方案,为客户提供了广泛的调光器兼容性和实惠的价格。

高度集成的88EM8183 LED驱动器IC专为可平滑调节低至1% LED电流的深度调光而设计,与同类LED驱动器解决方案仅能实现10%至20%的调光相比,显著提高了性能。88EM8183 IC与全球不同制造商推出的多种不同类型的(TRIAC)壁式调光器兼容。

88EM8183的产品特性

88EM8183 LED驱动器IC的架构可实现高集成度,大大降低材料清单(BOM)。LED驱动器所需组件数减少了一半以上,从而极大地减小了所需的电路板面积,因此能够帮助OEM厂商和ODM厂商推出各种外形尺寸的LED灯,例如A19、PAR和BR,而且不会有损调光性能。
   

采用了先进的调光控制算法,符合美国国家电气制造商协会SSL 6(NEMA SSL 6)调光标准的要求。采用了Marvell独特的原边电流控制方法,该方法无需光耦和有关的反馈电路,同时在很宽的AC输入范围内提供非常高的调节准确度。集成了高压启动电路,以在加电时供电,从而无需外部场效应晶体管(FET)和有关的电源电路。可监视调光器状态,并管理调光器负载,以通过内部的数字内核和模拟电路保持正常工作,从而无需市场上现有解决方案所需的外部调光器泄放电路。

通过独特的设计方法,实现了高达90%的效率、高于0.95的功率因数和低于20%的总谐波失真,使照明OEM厂商和ODM厂商能轻松超过“能源之星”的要求。针对隔离式和非隔离式LED灯,支持反激式和降压-升压型拓扑。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次