处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新唐推完整的H/W Monitoring IC解决方案

新唐推完整的H/W Monitoring IC解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】针对能够让硬件系统工作更稳定、更有效率,新塘推出全新硬件监测控制芯片:可用以比较4组PWM讯号输入,并选择占空比的PWM讯号作为输出。该方案一定是客户的好选择。

传承自华邦电子多年来于个人计算机主机板、笔记型计算机、服务器等关键芯片的开发经验与能力,新唐科技致力于提供客户应用于世代的个人计算机平台,多样且完整的解决方案。未来新唐亦将秉持不断精进产品规格与技术服务之理念,针对不同的市场需求提供多样化及符合规格的解决方案,以迎接智慧化与多样性计算机发展潮流。

新唐科技推出全新硬件监测控制芯片 (H/W Monitoring IC) 产品——NCT7368S。NCT7368S是一个PWM (Pulse Width Modulation) 比较器,可用以比较4组PWM讯号输入,并选择占空比的PWM讯号作为输出。透过外部电阻, 可以设定比较的频率及迟滞比例, 达到符合系统设计需求的控制机制。

图 新唐推完整的H/W Monitoring IC解决方案

NCT7368S特别适合应用在工作站(Workstation)及服务器 (Server) 等大型计算机系统,尤其广泛应用于服务器背板的风扇控制上。举例来说,在服务器背板上往往只有一共享的风扇模块来散热数个不同小系统,要在各个小系统所输出的PWM控制讯号中选出一占空比的讯号,所需要的电路通常过于复杂,也颇占面积。而使用NCT7368S,能以精简的零件及面积达成所需要的功能。在此风扇控制应用上, NCT7368S也支持过温保护的机制,搭配新唐其它Hardware Monitor IC所输出的过温讯号,NCT7368S可在时间让风扇达到全转状态, 以确保计算机系统的效能及可靠性。

新唐科技完整的H/W Monitoring IC解决方案一直是客户的选择。身为计算机硬件的道防线,新唐科技的H/W Monitoring IC高度整合的硬件监控功能,以高质量、高效能的全系列产品,广泛支持桌上型计算机 (Desktop) 、笔记型计算机 (Notebook) 、服务器(Server) 、显示卡(VGA Card) 、投影机 (Projector) 、游戏机 (Game Console) 等各种应用,让硬件系统工作更稳定、更有效率。

相关阅读:

1、“十面霾伏”,看ADI专家揭秘气体监测解决方案
//www.52solution.com/industrial-art/80014165
2、基于LEM的Sentinel系统实用备用电池监测方案
//www.52solution.com/industrial-art/80014734
3、泰克推业内提供HDMI/HDCP连接的波形监测仪
//www.52solution.com/industrial-art/80015048

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次