处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦发布 802.11ac WLAN 高效产线一体化测试解决方案和多端口适配器

安捷伦发布 802.11ac WLAN 高效产线一体化测试解决方案和多端口适配器
来源:EEWORLD 时间:2013-04-22

2013 年4月 18日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出全新的无线连通性测试仪和多端口适配器,旨在帮助无线设备制造商对 802.11a/b/g/n/ac WLAN、蓝牙® 1.0 到 4.0以及全球导航卫星系统(GNSS)等技术进行快速、精确的产线测试。

安捷伦副总裁兼移动宽带运营部总经理Joe DePond表示:“这个产线一体化解决方案采用了面向未来的 PXI 硬件体系架构和可靠稳定的测量软件体系结构,可为客户提供全面的投资保护。我们的多端口适配器设计还可提供独有和灵活的生产测试端口数量,以化的提高生产效率。”

Agilent E6630A 无线连通性测试仪的主要特性包括:

支持多种无线连通性制式:802.11a/b/g/n/ac WLAN、蓝牙 1.0 至 4.0 和 GNSS(GPS、伽利略、GLONASS 等)。

基于安捷伦可靠稳定的 X 系列应用测量技术为基础,执行标准的无线连通性校准和验证测试,简化从产品上市到批量生产的过渡。

使用的 PXI 硬件体系结构,可配置多达两套信号产生和分析的组合,提供快速、准确的测量结果。

通过安捷伦生产测试整合计划紧密跟踪 WLAN 芯片组的发展,将安捷伦测试仪整合到芯片组厂商的生产测试工具中。

E6618A 多端口适配器的主要特性包括:
将测试平面无缝扩展到8路RF输入输出和4路 GNSS 输出。
支持实时端口间平衡,保证测量结果高精度。
支持并行测试流程,提高产线测试效率。
有关 Agilent E6630A 无线连通性测试仪的更多信息,请访问 www.agilent.com/find/e6630a
照片请参见 www.agilent.com/find/e6630a_images

关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com
蓝牙是美国 Bluetooth SIG 公司拥有的商标,并已经由该公司许可安捷伦科技公司使用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次