处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可将无线传输干扰下降低至8%的 GaapSense解决方案

可将无线传输干扰下降低至8%的 GaapSense解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】现在的信息化使得WI-FI无处不在,可是快速的同时也带来了信号的干扰问题。您的手机等通讯设备是不是时常的有兹兹声或是信息延迟等。现在这里有一GaapSense解决方案可将无线传输数据干扰下降低至8%,很好的解决信号干扰额问题。

根据美国无线电公会(CTIA- The Wireless Association)指出,美国拥有约3.21亿台Wi-Fi功能的智能手机、笔记本电脑和平板电脑等设备,比目前美国约3.15亿的人口数更多;而这还不包括约数百万台同样采用2.4GHz频段的蓝牙与ZigBee装置。

因此,这可能会形成一种普遍的问题──各种设备之间的信号冲突干扰,导致无线设备的应用减缓。不过,透过一种名为GapSense的软件新技术,可望避免无线设备信号传输冲突,克服同一频段内的信号干扰问题。

在本周于意大利举行的2013年IEEE国际会议上,美国密西根大学电子工程学系教授Kang Shin在其题为“GapSense: Lightweight Coordination of Heterogeneous Wireless Devices”的论文中,提出了一种通用协议,可监测2.4GHz频带上的脉冲能量与差距,以期减少88%的信号冲突。

“各种无线设备间并不具备直接交流的方式,因为彼此间使用的是不同的协议,”Kang Shin指出,这可能就是日益多样化的无线设备世界变得嘈杂混乱的原因。

即使是在已经采用载波侦测多工存取(CSMA)协议的2.4GHz无线设备间,在发射前监听无线电静默时,信号冲突仍十分常见。问题是有这么多的设备在进行中,每个设备在进行监听和传送之间都有不同的时间延迟。因此,尽管他们使用了CSMA协议,干扰仍无法避免,因为在传送至清晰的通道以前,都存在不同的时间延迟。

事实上,即使是以一般的Wi-Fi流量来看,研究人员估计也可能造成大约45%的无线数据传输干扰。然而,根据研究人员发布的试验结果,透过采用GaapSense的方法,可使这一无线传输数据干扰降至8%以下。

图密西根大学电子工程学系教授Kang Shin开发新款GapSense 软件,能够为作业于同一频段的不同无线装置解决彼此信号干扰的问题

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次