处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可让便携设备启动、停止时间大幅缩短解决方案

可让便携设备启动、停止时间大幅缩短解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】大家在用智能手机,平板电脑等便携设备烦心的是什么?是不是就是启动时间很慢,还有就是关机特别慢的时候。本文将为大家介绍一种方案,该方案可以让您的智能手机,平板电脑等便携设备开机,停机的时间大幅缩短。请看下文!

阐述如何缩短启动/停止时间

偏心转子马达 (ERM) 与线性谐振执行器 (LRA) 常用于智能手机与平板电脑等便携设备应用,通过触觉效应提供触感反馈。虽然在进行触感设计时需要考虑许多特性,但用户感觉明显的特征之一却是执行器的起动停止时间。

执行器的起动时间是从 0%(或启动)到 90% 加速所需的时间。同样,停止时间则是指执行器从驱动器波形终止(或驱动器关闭)到 10% 加速所需的时间。

图 1:起动时间(左),停止时间(右)

给出具体形象的例子

这种起动与停止时间会形成用户所谓的“灵敏”或“清晰锐利”的质感。

起动时间与汽车的“0-60”起动时间相似。让我们来看两款汽车,一款是高速运动车,另一款则是价格实惠的紧凑型汽车。两辆汽车都在红灯前停车。在绿灯亮时,两辆车都把油门踩到,开始行驶。运动车具有极强的速度爆发力,很快将紧凑型汽车甩在后面。与此同时,紧凑型汽车车身才刚刚跨过起跑线一半,还远远没有加速到全速。

图2:过驱动及制动与 0-60 加速时间类似

如何设计方案

同样,某些执行器有极快的起动时间,而另一些则起动时间极慢。它取决于执行器的设计、制造和类型,所有这些都可以在实验室中进行实验特性化。对于触摸屏智能手机的触觉,用户可能会察觉到一部电话的键盘点击比另一部更灵敏。这是由执行器响应时间决定的。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次