处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

缩小PCB面积、小BOM清单的NFC控制器方案

缩小PCB面积、小BOM清单的NFC控制器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-22

【导读】相信大家都会有移动支付,比方支付宝,网银什么的,可是你见过集成NFC功能的智能手机吗?这样就可以用手机支付方便快捷。ST推出一种方案,即可缩小PCB面积,还可大大简化整体系统材料清单,确保 NFC 用户体验。

全球半导体 ST Microelectronics 今日宣布其近距离通信 (NFC) 控制器已被用于 NEC CASIO移动通信公司一款令人期待的 Android 智能手机,G’zOne CA-201L。这款手机初是针对韩国运营商 LGU+ 推出的。

NFC技术功能介绍

ST 的 NFC 控制器 IC 支持所有的 NFC 使用实例,可以协调储存在数个安全位置,例如 SWP -SIM2、SWP-microSD 卡或嵌入式安全芯片的多个 NFC 安全应用。对应的 NFC 软件栈运行于终端主机之上,由 Stollmann E+V 公司提供,支持所有的谷歌 Android 版本,包括的 Jelly Bean(果冻豆)操作系统。

图 ST 为新款 Android 智能手机提供近距离通信控制技术

ST 的 NFC 设备是符合 RF 性能标准、具备成本效益的解决方案。其设计经过优化,物超所值。值得一提的是,RF 元件设计可以大大简化整体系统材料清单,从而将集成所需的 PCB 面积缩减至小。该设备满足 RF 性能的要求,确保 NFC 用户体验,缩短了不同应用认证所需的上市时间。

基于 NFC 技术专家的相关评价

“随着人们对移动支付方式的兴趣日益浓厚,集成 NFC 功能及兼容的安全芯片是我们新款手机的一大特色。易于集成、性能卓越以及 ST NFC 控制器与安全芯片的功率分布等亮点使其成为我们 G’zOne CA-201L 智能手机的绝佳之选”,NEC 卡西欧移动通信公司通用平台开发部总经理 Yoshifumi Sakaguchi 说。

“我们很高兴能够为 G’zOne CA-201L 智能手机提供 NFC 技术。这一技术已通过所有必要的互操作性测试,包括韩国的交通卡、电子传输及电子支付技术测试,加上传承了 ST 在提高互操作性的 SIM 安全芯片硬件的技术,G’zOne CA-201L 智能手机中的 ST NFC 控制器将为韩国终端用户提供革新的无触点服务体验”,STMicroelectronics 安全微控制器部总经理 Marie-France Florentin 说。

有了这种可以为智能手机提供近距离通信控制(NFC)技术方案,不仅让我们的生活简便化,同时也让我们节省了很多宝贵的时间。当然为设计师们再设计方面也带来了可行的方案,也是一大好处,不是吗?

相关阅读

Maxim展面向移动平台的便携设备和通信方案
//www.52solution.com/wireless-art/80014293
用于网络及通信应用的高性能时钟分配方案
//www.52solution.com/industrial-art/80014382
通信距离为500米的远距离隔离通信方案
//www.52solution.com/wireless-art/80014452

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次