处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可减少过半零件数量的低成本LED调光驱动IC方案

可减少过半零件数量的低成本LED调光驱动IC方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-18

【导读】如今市场上在新LED节能灯泡上有所投入,可是LED节能灯在调光功能与效能的有效结合上有所欠缺。Marvell的深度调光单阶AC/DC LED驱动IC方案在减少物料清单 (BOM),降低机板空间的前提下为我们很好的解决这一问题。

Marvell宣布,其88EM8183深度调光单阶AC/DC LED驱动IC,获三星新一代LED节能灯泡制造所选用。由Marvell技术支援的三星全新产品包括A19、凸面反射灯罩(BR) 以及抛物形铝反射灯罩 (PAR) 灯泡,预订将于下月起于零售通路开始贩售。

Marvell指出88EM8183 LED 驱动IC于2012年2月推出,可提供业界广泛的调光器相容性、所需零组件数为业界少、同时支援许多世界照明标准,为各OEM厂的优质解决方案。

图 Marvel88EM8183深度调光单阶AC/DC LED驱动IC

Marvell绿色能源产品部门副总裁 Kishore Manghnani表示,随着越来越多消费者选用LED照明,OEM 厂势必将进阶调光功能与效能的灯泡有效结合。而透过采用Marvell 88EM8183驱动IC,三星可制造出高效能、低成本的LED 灯泡,不仅提供深度调光功能,并完整相容于全球超过150种不同的壁箱式调光器。

Marvell指出,具高度整合性的Marvell 88EM8183 LED驱动IC,是为能够流畅地将调光深度降到百分之一电流而设计,与只能将调光降至百分之十到二十的竞争品牌解决方案相比,具有显著的效能优势。而88EM8183同时也相容于全球制造商供应之不同类型的三端双向交流开关 (TRIAC) 壁箱式调光器。

此外Marvell也强调,88EM8183 LED驱动IC的架构拥有高度整合性,因此可大幅减少物料清单 (BOM)。借由减少超过一半的LED驱动IC零件数量,Marvell解决方案可大幅降低所需的机板空间,让OEM/ODM厂在不牺牲调光效能前提之下,将 LED 照明应用于各种灯座规格之中,其中包括A19、凸面反射灯罩(BR)以及抛物形铝反射灯罩(PAR)灯泡。

相关阅读:

1、大功率、可调光,高PF的隔离型反激式LED电源方案
//www.52solution.com/led-art/80015040
2、1~30W 小功率段的LED驱动电源设计方案
//www.52solution.com/led-art/80015024
3、我爱方案网推出十大LED精彩方案
//www.52solution.com/led-art/80015019

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次