处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可延长电池巡航时间的全新电源管理方案

可延长电池巡航时间的全新电源管理方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-18

【导读】随着移动产品市场的发展,产品在电源管理方面的性能在不断的要求提高,Pericom推出的全新的基于CPU芯片组的电源管理方案,为移动产品的管理带来了更好的优化。可提供一种平稳的电压斜升,带来延长电池巡航时间,以此来降低电池能量消耗。

业界的串行高速连接、信号调节和时频解决方案供应商百利通半导体公司(Pericom)日前宣布:面向移动和相关应用中CPU芯片组的先进连接需求,推出全新转换器和电源管理产品。新的电源管理产品系列控制借助其特有的功能为移动平台控制电压分配,新的转换产品专为Thunderbolt、USB、HDMI/DP(DisplayPort)转换应用而进行了优化。

“我们新推出转换和电源管理产品解决方案都进行了优化,它们带有可改善客户平台性能的独一无二的功能,”Pericom总裁兼首席执行官许志明(Alex Hui)说,“在我们所面向的移动、服务器/存储、嵌入式和网络市场上,我们将继续把我们的产品开发关注点放在提供业界的功能之上。”

两款新的电源管理负载开关可在移动平台上对上电电压进行排序,以此来帮助降低电池能量消耗。Pericom提供了的业界内独一无二的线性转换速率,这能提供一种平稳的电压斜升,可带来延长电池巡航时间的好处。

图 Pericom面向移动应用推出全新转换和电源管理产品

新的10.3Gbps Thunderbolt高速转换器专为从图形处理器路由信号到一个平台连接器或者终端点而设计,它可以对主Thunderbolt数据通道进行多路复用或去复用成为单独的信号。该转换器包括两个10.3Gbps全双工数据通道,可以接受DP和HDMI信号,并提供了极低的功率和信号衰减,以保持高速信号完整性和系统性能。

两款新的HDMI/DP高速转换器能接受一个非常宽的信号范围, 即使外部信号小于值,它也能够让平台的视频流运行。新的USB信号转换器增加了一项独特的功能,在USB连接器逆转或误操作时,它会保护CPU芯片组免受事故性过电压损失。

Pericom的目标平台数量呈现良性增长,其三年的增长率为56%,届时所涉及产品的总量将达到2.22亿台;同时PC/笔记本电脑也将在三年内强势增长31%,即期所涉及产品的总量为5.28亿台。

相关阅读:

1、具有64 kB程序快闪、高集成的数字电源管理方案
//www.52solution.com/ipm-art/80014981
2、支持新一代凌动处理器“Bay Trail”的低功耗电源管理IC
//www.52solution.com/ipm-art/80014485
3、关于车载影音LED背光驱动和电源管理解决方案
//www.52solution.com/auto-art/80014742

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次