来源:eeworld
时间:2011-07-29
美国、明尼苏达州、Thief River Falls 与宾夕法尼亚州、Harrisburg ——日前,设计工程师公认拥有业界广泛的电子元件选择且能立即交付的电子元件经销商 Digi-Key 公司宣布库存 TE 的创新固态照明 (SSL) 解决方案 – NEVALO SSL 系统 – 旨在加快照明制造商从传统光源过渡到新 LED 照明器材。
此全面系统将 SSL 系统的众多新元件和规程结合到一个简单、一致的解决方案中,该解决方案具有应用灵活性和出色的产品性能。
NEVALO 系统包括 60 多个外形适合流行照明应用的 300 至 3400 流明 LED 光源模块 (LLM) 选件;采用全内反射和反射镜样式的光学器件;具有恒定电流输出、调光控制功能及温度监控的驱动器,以及基于软带的四线配置线路系统,该系统已进行了物理键控和颜色编码,用于辨别极性,以及实现准确的电源连接和制造轻松性。该系统中包含的其他元件为与 LLM 相匹配且可提供相应热管理和预期寿命的散热片,以及电路保护器件。
NEVALO SSL 系统中结合了其他设计与预算工具,可帮助照明制造商将他们的产品更快速地推向市场,同时实现巨大的成本节约。这些工具包括有助于设计人员立即测试系统热性能的热测试仪器,以及有助于混合及匹配 NEVALO 驱动器和 LLM 的 SSL 系统预算计算器。 NEVALO 产品配置器 – 一个基于 web 的工具,可帮助设计人员指定系统以及产生物料清单和草图 – 还与全面的系统及电缆装置配置器一同包含在套装中,以便实现快速系统设计。
为帮助进行照明器材设计,TE 提供了针对筒灯、壁灯及轨道灯的 NEVALO 产品开发套件。
TE 照明副总裁 Rob Rix 说:“NEVALO SSL 系统为照明设计人员提供了无与伦比的灵活性、开发速度及对其所设计产品的信心,他们将为照明行业设计出大量产品。”
NEVALO SSL 现在可在 Digi-Key 全球网站上购买。
Digi-Key 公司致力于为客户提供出色的服务,包括产品选择与供货、按时交付及响应性。通过使用的流程及一流的技术,Digi-Key 能够从其位于美国、明尼苏达、Thief River Falls、且占地 600,000 平方英尺的机构为全球客户群提供服务。