处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

汽车和移动终端市场拉动MEMS压力传感器强劲增长

汽车和移动终端市场拉动MEMS压力传感器强劲增长
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-18
  • 据IHSiSuppli公司的 MEMS 与传感器服务,由于大量用于汽车以及快速增长的手机领域,MEMS 压力传感器 今年将再度强劲增长,而且将高于去年的两位数速度。

    今年MEMS压力传感器营业收入预计将达17.1亿美元,比2012年的15亿美元增长14%。今年增长率将高于去年的11%,但明年前景预计更好,有望劲增16.2%。该领域将保持连续增长,至少直到2017年,届时该市场将达到23.1亿美元,如图1所示。

    ▲ 图1:全球MEMS压力传感器营业收入预测(以10亿美元计)

    压力传感器在多种应用中用于控制与监测,今年料将成为销售情况好的MEMS器件,力压加速计和陀螺仪等传统主流器件。其市场仍然是汽车,主要用于轮胎压力监测系统。但在以手机为主的无线应用领域,其增长将为猛烈,预计大增90%。压力传感器的其它重要市场还有 医疗电子 、工业、 消费电子 以及军用/民用航空。

    汽车占主导地位

    在汽车领域,MEMS压力传感器营业收入2013年预计达到12.6亿美元,占当年总体产业营业收入的74%。至少18个汽车应用领域将促进压力传感器的增长,包括:轮胎压力,电子稳定控制系统中的刹车传感器,侧面气囊,与日益严格的排放标准相关的引擎控制,大气压力与废气再循环压力。