处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性

Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性
来源:EEWORLD 时间:2013-04-17
Diodes 公司 (Diodes Incorporated) 推出 可编程 全极性霍尔效应开关,让设计师能够在多种应用或不同磁场强度下使用相同的非接触式检测电路。全新微型及微功率AH1898器件适用于手机、平板电脑及摄像机等便携式消费性产品,以及多种家居、办公室和工业设备。

AH1898能够检测南北两极磁场,并且配备灵敏度选择引脚,提供两个预设磁敏感度范围予设计师选择。此外,它亦可通过外部逻辑源或微控制器,随时改变灵敏度。这个霍尔感应器凭借高敏感度,有效支持磁场强度较弱及成本较低的磁石,并可在距离磁石较远的位置使用。

AH1898 霍尔开关 的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V低压供电范围内使用,并采用有助于尽量减少功耗的休眠定时系统。这个微功率器件在1.8V供电下,一般仅消耗平均4.3µA供电电流,有效延长便携式电池的寿命。

AH1898在供电及输出引脚的静电放电 (ESD) 额定值为8kV,从而确保在广泛应用中达到高可靠性。为了使电路更加可靠,这个器件采用斩波稳定结构设计,在-40ºC到85ºC操作范围内提供卓越的温度稳定性、小开关点偏移,以及加强射频噪音与应力承受能力。

AH1898采用了0.8mm x 0.8mm微型CSP封装,体积比一般以TSOT封装的器件小十二倍。同时,其简单的四引脚占位面积,加上集成的上拉电阻器,能够减少外部器件数量并简化印刷电路板布线。

如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。


Diodes简介

Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。

Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海设有四座制造厂,以及在德国诺伊豪斯及台北各设一座;另在成都设有两座合资工厂;在德州沃斯堡、台北、香港、曼切斯特、上海、深圳、南韩城南市和水原市、东京及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次