处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

低能耗、高性能的新型嵌入式主板解决方案

低能耗、高性能的新型嵌入式主板解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-17

【导读】本文将为大家介绍一种新型的嵌入式主板解决方案。该方案是基于Intel HM76芯片组的一款高性能主板,其接口丰富,易扩展,支持独立双显,广泛应用于通讯控制、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、汽车、数字控制等各种终端机市场等领域。

华北工控新近推出一款基于Intel HM76芯片组的高性能EPIC 4寸主板EMB-4922。EMB-4922采用EPIC规格,基于Intel HM76芯片组,支持支持32纳米Intel Sandy Bridge/22纳米Ivy Bridge Core i3/i5处理器, 拥有1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 1066/1333/1600,可达4G。该主板不仅具有超强应用计算能力和高效的图形处理能力,同时拥有极低的功耗,而且具有接口丰富,易扩展,支持独立双显等优势,功能强大。现主要应用于通讯控制、媒体播放、广告、LCD大屏、存储安防、医疗仪器、工业控制、交通控制、信息系统、金融设备、自动售票系统、汽车、数字控制、交互式客户端、军工和各种终端机市场等领域。


图1 低能耗、高性能的新型嵌入式主板解决方案

华北工控EMB-4922主板结构紧凑,主板支持高性能Intel32纳米 Sandy Bridge/22纳米Ivy Bridge Core i3/i5处理器,拥有低功耗与高性能的完美结合,让该主板具有强大的逻辑运算能力、图形处理能力。 并且该板具有原生USB3.0端口,其理论传输性能为USB2.0的十倍左右(高达5Gb/s),能满足用户高速数据传输需要。另外具有SATAIII端口,传输速度翻番达到6Gbps,相比上一代的SATAII提高两倍,同时向下兼容旧版规。该板拥有等诸多优势,可大大的节约客户开发时间,使其方案在应用中更具有竞争力。


图2 低能耗、高性能的新型嵌入式主板解决方案

华北工控EMB-4922主板拥有1个24bit LVDS接口和2个HDMI接口、1个千兆网卡、2个SATA3以及1个Mini PCIe、1个2x5PIN RS-232/422/485复合串口、2个高速USB3.0接口等。该主板接口丰富,灵活扩展性好,为客户提供了更多选择,同时华北工控作为嵌入式主板的设计专家,研发的该主板支持宽温范围,可在高湿-20oC度到高温60oC度环境下稳定运行。


图3 低能耗、高性能的新型嵌入式主板解决方案

同时,华北工控的该款嵌入式主板EMB-4922显然符合目前市场流行的广告行业、LCD大屏等特殊场合的应用,显示终端的显示类型丰富,拥有一个24bit LVDS接口和两个HDMI接口,支持LVDS和HDMI独立双显。

该嵌入式主板方案优势

    ◆ 基于Intel HM76芯片组,支持Intel 22纳米Sandy Bridge/32纳米Ivy Bridge Core i3/i5处理器
    ◆ 1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 1066/1333/1600,可达4G
    ◆ 原生USB3.0端口,USB3.0理论性能为USB2.0的十倍左右,理论传输性能达到5Gb/s
    ◆ SATAIII端口,传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规
    ◆ 2x HDMI , 1x LVDS 显示输出,支持独立双显
    ◆ 1个miniPCIE插槽,支持WIFI无线网络连接,灵活的网络环境
    ◆ 提供1x Mini PCIe,2x SATA3,2x USB3.0, 1x LAN, 1x LVDS,2x HDMI,1x RS-232/422/485

目前华北工控该款主板已通过严格测试投入市场应用,采用专业散热设计,具有工业级、反病毒,低能耗,高性能与出色可靠性能等特征,维护方便,应用范围广。

延伸阅读

1、
基于嵌入式网络型监控的变电监控系统的设计方案;
2、
华北工控推出基于AMR Cortex-A9的嵌入式准系统;
3、
华北工控强力推出嵌入式盒式电脑BIS-6595。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次