处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

超低待机功耗、更加环保型新型电源适配器芯片组方案

超低待机功耗、更加环保型新型电源适配器芯片组方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-16

【导读】iWatt公司推出两款新型电源适配器芯片组,具有超低待机功耗,12W输出功率和24W输出功率(分别)小于10mW和20mW,同时为设计者实现业内快速的动态负载响应(1)提供灵活的选择,为下一代平板、智能手机等AC/DC电源适配器和充电器提供更加环保的高性能解决方案。

以数字技术为核心的电源管理集成电路(IC)供应商iWatt公司推出两款新型电源适配器芯片组,进一步扩充其PrimAccurate脉宽调制(PWM)控制器平台,为企业提供快速的待机恢复解决方案。iW1766+iW628和iW1767+iW628芯片组具有超低待机功耗,12W输出功率和24W输出功率(分别)小于10mW和20mW,同时为设计者实现业内快速的动态负载响应(1)提供灵活的选择。由于具备这些综合特性,这几款芯片组可为下一代平板、智能手机,以及待机状态下一直连接墙壁电源的消费电子产品和家庭网络设备通用AC/DC电源适配器和充电器提供更加环保的高性能解决方案。

电源一般通过进入待机工作模式实现低待机功耗。不过,当加载时,电源需要迅速“唤醒”,由极低的压降状态恢复正常输出电压。动态负载响应(DLR)由系统唤醒速度以及电源负载变化的响应速度决定。

iW628是一种自适应电压监控器,专门用于提高iW1766和iW1767的动态负载响应(DLR)。它位于隔离电源次级,在电源负载突变时为初级侧的调节器提供超快速“唤醒”信号。iW628采用iWatt“常闭”专利技术,消除传统次级控制器的偏置电流,从而限度降低待机功耗。

iWatt公司副总裁兼AC/DC业务部总经理Zahid Rahim指出:“权衡动态负载响应与待机功耗之间的关系对于电源适配器和充电器是至关重要的。我们认为,iWatt为广泛的PWM控制器可解决这种二者兼顾的问题,为设计师根据自己系统的要求实现动态负载响应和待机功耗提供更加灵活的选择。”

这些新型芯片组与iW628电压监控器配合使用,可使企业实现DLR性能。它们与iWatt近发布的iW1699、iW1760、iW1761和iW1762控制器相结合,可提供良好的动态负载响应并降低待机功耗,且不需要其他器件。

这种平台中的所有控制器均优于当前市场上的现行能效标准,包括2012年美国能源部(2)颁布的AC/DC适配器待机功耗低于100mW和其他更加严格的能效规定。此外,六款PWM控制器全部采用标准的、低成本、8引脚SOIC封装,具有各种条件下的全面故障保护,包括输出短路、输出过压、输出过流及过温保护。iW628采用3引脚SOT-23封装。

iW1766, iW1767, iW628主要特性

●iW1766: 适用于12W电源,待机功耗小于10mW

iW1767: 适用于24W电源,待机功耗小于20mW

●采用iW628自适应电压监控器实现快速动态负载响应

●能效优于2012年美国能源部颁布的AC/DC适配器待机功耗和能效规定

●用户可配置五级线压补偿,消除了为满足不同输出电压要求而配备多种产品版本带来的挑战和成本压力

●自适应多模式PWM/PFM优化效率、EMI和功耗 
 
相关阅读
iWatt首款内置0V-10V调光接口的SSL LED驱动器

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次