IDH开始向重质量和重品牌的道路发展——《2013年中国IDH技术服务趋势调查分析报告》在深圳隆重发布

来源:电子元件技术网
时间:2013-04-16

分享至:

2013年4月11日,深圳 ——《2013年中国IDH技术服务趋势调查分析报告》在2013中国(深圳)电子展期间隆重发布。该调查是CNT Networks设计外包调查系列活动之一,得到市场研究公司ChinaOutlook Consulting 专业研究方法和数据支撑,旨在发现目前中国IDH技术和服务趋势、市场推广和商业模式方面遇到的问题,以及帮助IDH发现行业标杆和寻找方案推广平台。

调查获得3大核心研究发现,将有效帮助电子制造商正确选择IDH服务和采购IDH设计方案,帮助IC和元器件供应商/分销商了解IDH需求,促进电子设计链上下游合作:

l 影响IDH选择硬件和软件平台芯片组的5大因素

l IDH遇到的技术挑战和市场挑战

l IDH在2013/14年看好的四大终端市场

调查显示,市场趋势(41%)和客户要求(36%)是影响IDH选择硬件和软件平台的主要因素。市场预期好的硬件和软件平台往往使用者众多,更加容易受到整机制造厂商和消费者的欢迎。而技术支持(23%)、开发成本(20%)和目标价格(18%)是选择一个平台或芯片组的关键要素。产品开发周期的缩短促使IDH对技术支持有高要求,原厂支持不够会影响IDH在产品开发中解决技术困难的进程,所以技术支持对于平台或芯片组选择尤为重要。

完整设计到PCBA(42%)和贴牌生产(30%)是电子制造商希望得到的IDH设计服务提供方式,完整设计到BOM清单(18%)位列第三。这从一定程度上说明,在外包设计中90%的电子元器件选型与采购决策行为透过IDH执行。

从调查中可以发现,可靠性设计(32.8%)是IDH面临的主要技术挑战。市场和整机厂商对质量的重视要求IDH有更好的可靠性设计,轻视质量的IDH“山寨”经营方式将面临越来越大的风险。 为了尽早解决技术问题,缩短产品开发周期,IDH需要更好的原厂技术支持。而客户需求不明确是IDH在服务客户时遇到的困难,这一选项的比例达到76.1%。面对未来未知的市场,整机厂商并不总是清楚自己需要怎样的方案,其需求可能处于变动之中。这种对需求的不明确转嫁到IDH身上,就成为了IDH在服务客户时遇到的困难。品牌知名度不够(43.3%)、利润越来越低(41.8%)和推广渠道不足(40.3%)是制约IDH发展的主要因素。传统的IDH往往隐居幕后,品牌和推广成为其发展的软肋。而现在IDH利润空间正在变小,“推自有品牌,寻求更高的单机利润”将成为IDH转型发展一条道路。

智能手机、平板电脑、LED照明、汽车电子是IDH在2013/14年看好的四大终端市场也是IDH期望营业收入来源的4个首要市场。具体地讲,进入移动互联时代,出货量巨大的平板电脑(25.4%)和智能手机(20.9%)理所当然的成为当前IDH开发的主要产品;视频监控设备、电机控制单元、汽车和医疗电子处于目前IDH开发产品的第二梯队。

对于2013/14年将会开发的新品,调查中IDH提到的多的是LED照明和智能手机产品;值得注意的是,尽管目前从事LED照明产品开发的IDH数量仅排在第9位(10.4%),比例还不到平板电脑和智能手机的一半,但不少IDH看好LED照明的前景,预备2013/14年将进行LED照明产品的开发。

“2013年度中国IDH调查活动通过《我爱方案网》平台执行,通过“我爱方案秀”在线征集设计方案,激励IDH参与和社区关注,这些是保证我们调查反馈数量和质量的基础。我们在2012年完成了中国设计外包调查,它主要针对电子设计制造商展开,发现用户的需求趋势。在这个基础上,我们开展了2013年基于IDH的调查,完成了设计链需求的调研。我们相信,CNTNetworks设计外包调查系列活动对电子设计链上下游都具有很好的参考作用。”调查主办机构CNT Networks CEO Michael Liu (PhD)表示。

此次调查,CNTNetworks分析师还采访了一系列IDH的研发管理和公司管理人员,调研IDH技术服务趋势,为研究报告提供有力的案例分析。在报告发布会上,CNT Networks CEO Michael Liu (PhD)发表了题为《2013年中国IDH技术服务趋势调查核心发现》的主题演讲,分享调查和采访的研究结果。

在活动现场除了举行精彩的演讲之外,CNT Networks还派发了大量印刷报告。其旗下网站我爱方案网( //www.52solution.com/survey/idh2013 )提供该报告的详细电子版下载。

关于CNT Networks

CNTNetworks 是中国专业的电子技术媒体与电子商务平台,通过行业网站、技术研讨会、行业展览、印刷宣传和电子商务等渠道,推广技术产品信息和实用技术方案、元器件知识,以及供应链管理策略。它为电子技术供应商和整机制造商之间提供全面互动和高效率的交流机会。CNT Networks服务于超过36万的专业受众,为系统规划、方案设计、元器件选型、电路实现、测试生产、采购管理等技术决策链的各个环节的设计工程师、采购工程师、研发和采购生管以及公司管理人员提供针对性技术信息和市场情报。CNT Networks旗下的电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)为中国电子行业的专业受众提供全方位的资讯服务,覆盖电子系统开发的全流程。

关于中国电子展
中国电子展,中国权威综合性专业电子展,是中国历史久、门类、影响为深远、规模的专业电子展。华南-中西部-华东战略布局、春夏秋三季呼应之势,接待15万专业观众,配以高层次专业研讨会,助您全面拓展中国市场,赢得更多商机。

关于China Outlook Consulting
专业市场研究公司,帮助半导体和元器件供应商和分销商发掘市场需求,主要针对新兴市场的研究和工程师的采购习惯的研究. 每年出版中国电子市场展望报告。

新闻联络人

CNTNetworks

联系人:陈 欢                                 联系人:黎 瑞

电话:86-0755-26727371                      电话:86-0755-26727616

手机: 137-2340-2767                        手机:189-2641-7120

E-mail: chenhuan@eecnt.com E-mail: cynthiali@cntronics.com

标签 Mouser采购 Digikey采购 小批量芯片 芯片采购 小批量芯片代购