处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

提供123种预设计触觉效果 TI展示高级触觉驱动器

提供123种预设计触觉效果 TI展示高级触觉驱动器
来源:中国电子网 时间:2013-04-15

日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可简化为消费及工业类产品添加逼真触觉反馈效果过程的触觉驱动器,其可充分满足智能手机、平板电脑、电子书、冰箱、微波炉以及洗衣机等应用需求。该 DRV2605 是一款预加载具有 123 种独特触觉效果的库的偏心转子马达 (ERM) 及线性谐振执行器 (LRA) 触觉驱动器,该库由触摸反馈技术的开发商及授权商 Immersion 设计并提供许可证。此外,DRV2605 还采用智能环路架构,与同类竞争解决方案相比,不但可将启动及制动时间缩短一半,实现 2 倍的振动强度,还可将功耗降低 50%,延长电池使用寿命。如欲观看视频演示,敬请访问:www.ti.com/drv2605-prv;订购样片,敬请访问:www.ti.com/haptics-pr。

TI 触觉产品经理 Shreharsha Rao 表示:“DRV2605 的 Immersion 许可触觉效果库可为客户带来便捷的一站式购齐以及快速的产品上市优势。此外,DRV2605 的智能环路架构还可提供消费类产品设计人员在其产品中实施触觉技术所需的高性能。而且家用电器设计人员可满怀信心地实施取代机械按钮的电容式触觉触摸按钮,从而提高可靠性,延长按钮使用寿命。”

DRV2605的主要特性与优势:

降低的系统复杂性:预加载 Immersion 触觉效果库可提供各种独特的差异化触摸屏反馈触觉效果,为用户提供更加满意逼真的用户体验;

音频至触觉模式:可自动将音乐、电影或游戏音频转换成触觉效果,该音频模式可添加振动低音增强功能,帮助用户充分感受和体验音视频内容;

智能环路架构:可为 ERM 与 LRA 提供自动过驱动及制动功能,其不但可简化软件编程,还可将启动及制动时间缩短 50%。LRA 的自动谐振跟踪功能能够以同类竞争解决方案一半的功率实现双倍的振动力。此外,自动执行器诊断及水平跟踪特性还可在各种环境条件下实现一致的加速;

小的解决方案尺寸:DRV2605 的面积仅为 1.5 毫米 x 1.5 毫米,可为设计人员创建空间有限的便携式应用提供业界小的封装;

完整的触摸解决方案:DRV2605 能与 TI 触摸屏控制器系列的任何产品结合,创建完整的触摸屏解决方案。

DRV2605 与 DRV2604 ERM/LRA 触觉驱动器同类,其具有相同的内核、业界的性能以及低功耗特性,但不具有音频至触觉模式以及 Immersion 触觉效果库。

德州仪器推出一款可简化为消费及工业类产品添加逼真触觉反馈效果过程的触觉驱动器,其可充分满足智能手机、平板电脑、电子书、冰箱、微波炉以及洗衣机等应用需求。

工具与支持

DRV2605 与 DRV2604 的评估板 (EVM) 现已开始提供。这两款 EVM 都配套提供用户指南、完全可编程的 MSP430G2553 Value Line 微控制器、触觉效果及电容式触摸按钮范例以及支持完全独立系统内评估的模拟、I2C 与 PWM 数字接口。DRV2605 提供适用于 Immersion 触觉效果库的 API 软件驱动器。

TI E2E™社区的触摸技术论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。

供货情况与价格

采用 9 焊球、1.5 毫米 x 1.5 毫米x 0.6 毫米 WCSP 封装的 DRV2605 现已开始供货,同步供货的还有 DRV2604。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次