处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克17城巡展春季创新论坛,为新技术、新标准提供完备测试解决方案

泰克17城巡展春季创新论坛,为新技术、新标准提供完备测试解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-04-15

中国 北京,2013年4月9日 –的测试、测量和监测仪器提供商--- 泰克 公司日前宣布,扩大举办其年度“泰克2013春季创新论坛(TIF)”,将于4月9日至6月20日在大中华区17座重要城市巡回举行,其中包括新竹、台北、北京、上海、广州、深圳、成都、西安、宁波、福州等。本届TIF将为业界工程师介绍的高速串行总线技术、光网络测试、无线通信测试技术,并针对热点应用领域如各种电力电子节能设计(包括变频技术、开关技术、半导体照明、电动汽车、智能电网等)以及汽车电子、医疗电子、安防电子等,展示对应的先进测试解决方案。欢迎感兴趣的工程师登陆:www.tek.com.cn/TIF报名参加本届创新论坛。

随着云计算、移动互联设备以及视频应用日趋普及,带宽需求爆发性增长,给通信网络发展带来了巨大挑战。本届TIF上,泰克专家将就以太网和OIF CEI标准中25+Gb/s信号的100G物理层进行检定和测试。100G设计是否满足IEEE802.3ba和OIF标准,对存储区域网、企业和长距离网络的设计人员是至关重要的。这些标准正在迅速演进到100Gb/s数据传送,泰克将详细介绍与发射机和接收机测试有关的测试要求和主要考虑因素。

Thunderbolt、DP、HMDI、MHL、MIPI、DDR等新传输技术、I/O接口标准的不断推陈出新,其数据速率已经达到5Gbps甚至更高。泰克公司作为高速串行数据测试的,将在本届TIF为工程师带来另一场重头戏——“电路反嵌、嵌入和接收机均衡使用的高级链路分析技术”主题探讨。

除了为大家演示带宽高达33GHz的DPO/DSA/MSO70000系列示波器在高速串行数据测试中无可比拟的信号采集和信号完整性测试外,泰克专家还将展示与之配套的SDLA可视化器和DPOJET提供的深入的洞察能力和分析功能,同时就工程师关心的眼图测试、如何去掉不理想的探测点、夹具和电缆引起的反射、交叉耦合及损耗等相关问题,泰克专家也将一一作答。

泰克公司大中华区市场总监王中元表示:“泰克作为全球测试测量的领导厂商,深刻理解日新月异的新技术新标准给工程师带来困恼和挑战。举办创新论坛就体现了我们的宗旨——帮助工程师用有效快速的方法测试和验证电子产品设计。”

本届论坛的另外一些技术研讨亮点也值得关注:
1. 适用于下一代内存设计的高级一致性测试和调试解决方案

随着内存技术不断演变,以满足各种应用要求,每一代新技术都带来了更高的速度、以改进性能,降低I/O电压、以降低能耗,同时支持各种外形,以满足不同的应用需求。这些因素产生了许多调试和验证挑战,因为其要求大量的新的、更加复杂的测试,验证和调试运行余量更紧张、边沿速率更快、并采用复杂总线协议的器件。

研讨会部分将重点介绍使用完善的工具集,如泰克示波器上提供的可视触发、DDRA应用软件,对内存接口执行电接口验证。本研讨会还将讨论模拟验证使用的各种探测解决方案,以及准确表示信号所需考虑的因素。

第二部分将重点介绍使用逻辑分析仪及内存一致性测试分析仪对内存总线执行逻辑和协议验证,以及其在测试覆盖范围及功能方面有什么差异。本研讨会还将讨论各种探测解决方案以及怎样使用一只探头,同时利用逻辑分析仪和MCA探测信号。

2. 验证Mphy设计的测试解决方案
通过泰克MIPI测试解决方案,设计人员可以迅速高效地检定设计,检验性能,确保满足M-PHY规范,或迅速隔离问题。泰克提供完善的、高度优化的M-PHY系列工具,拥有宽的测试范围,包括快速Gear3数据速率。现在,泰克在示波器基础上,提供了宽泛的协议解码和检验工具,可以满足整个范围的M-PHY协议和标准。

泰克M-PHYTX/M-PHYRX自动软件可以简便设置及执行测试,M-PHYTX测试只需一台仪器,M-PHYRX接收机测试只需两台仪器。M-PHYRX控制着作为误码检测器的AWG和示波器。TekExpress软件提供方便的用户界面及直观的设置和测试工作流程。这些演示幻灯片将介绍泰克MIPI解决方案。

3. 高速串行技术使用的一致性测试和抖动测量技巧
定时抖动是采用电压跳变表示时序信息的所有电气系统中不受欢迎的伴生产物。必需检定定时抖动,以识别抖动来源,以便在再设计时降低定时抖动。它还用来定义、识别或测量一致性标准和设计规范的抖动。您怎样知道测量是否正确设置?影响可变性、降低精度的因素有哪些?了解时钟恢复方法及相应的抖动转函(JTF)是获得有意义的、可重复的结果的关键。拥有皮秒级随机抖动(RJ)要求的新一代标准正挑战当前测试工具的极限。新的隔离技术,如非周期性有界不相关抖动(NPBUJ),可以更准确地表示抖动分布,识别错误来源。泰克专家将演示抖动基础知识及新的分析方法,并提供针对当前串行标准的多种应用实例。

4. 验证下一代显示器接口
与会者将了解下一代显示器标准的设计和测试挑战,如HDMI、MHL和Displayport。所有这些标准正在演进到下一版规范,以保证充分解决生态系统的新要求,客户将深入了解新的挑战及市场上可能出现的新设备。

5. 为相干光通信系统生成基带信号
业界对相干光通信系统的研究正不断推进,通过考察数据速率与更高级复杂调制的不同组合,比如OFDM和QAM,来实现更高的数据吞吐量。本研讨会将说明仪器特点和性能水平对生成不同调制方式可行性的影响。通过选择适当的设备,可以直接生成这些系统中要求的IQ信号,同时同步多台仪器,则进一步提升了其性能。

2013 年泰克秋季创新论坛将在下述城市举行:
2013年04月09日 – 成都             2013年05月14日 – 重庆
2013年04月10日 – 新竹             2013年05月16日 – 苏州
2013年04月11日 – 西安             2013年05月28日 – 无锡
2013年04月11日 – 台北             2013年05月30日 – 宁波
2013年04月16日 – 上海             2013年06月04日 – 福州
2013年04月18日 – 杭州             2013年06月06日 – 沈阳
2013年04月18日 – 深圳             2013年06月18日 – 济南
2013年04月23日 – 北京             2013年06月20日 – 武汉
2013年04月25日 – 广州







欲获得信息,并帮助我们分享给更多人,请关注泰克官方微博(@泰克科技)

关于泰克公司
60多年以来,工程师们不断向泰克寻求测试,测量和监测解决方案以应对设计挑战,提高生产效率,大幅缩短产品上市时间。泰克公司是一家的测试仪器提供商,为专注于电子设计、制造及先进技术开发的工程师提供支持。泰克公司的总部设在美国俄勒冈州毕佛顿,为全球范围内的客户提供备受赞誉的服务和支持。获得前沿技术,请登陆www.tektronix.com.cn。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次