处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

美商传威TranSwitch推出全球快高清视频面板接口解决方案

美商传威TranSwitch推出全球快高清视频面板接口解决方案
来源:电子工程世界 时间:2012-01-06

 

2012年1月6日康涅狄格州谢尔顿消息----面向快速发展的消费电子和电信市场的半导体解决方案供应商美商传威TranSwitch公司(纳斯达克股票代码:TXCC)今天推出了HDwire(tm)视频接口解决方案。公司的HDwire(tm)视频接口解决方案拥有业内快的视频接口,支持当代和下一代高清(HD)视频显示屏。超高速HDwire(tm)面板接口以低功耗和低系统设计成本等特点,保证了拥有分辨率的电脑和电视机显示可靠的、水晶般清晰的视频。美商传威TranSwitch初将以可授权知识产权(IP)内核的形式提供HDwire(tm),并计划在未来提供集成电路。

 

目前的低电压差分信号传输(LVDS)电视机内部接口运行速度相对较慢,需要大量电缆将视频信号从视频处理器传输至显示面板控制器。随着新型LCD/LED面板的尺寸、分辨率、刷新率以及色彩深度不断提高,所需LVDS电缆的数量也在迅速增加,继而推高了电视机和电脑显示器的成本和复杂性。美商传威TranSwitch的HDwire(tm)收发器是为支持新型显示屏的需求设计的,无需大量昂贵的电缆和连接器。

 

美商传威TranSwitch高级副总裁兼高速互联业务部总经理Amir Bar-Niv表示:"凭借我们在超高速视频互连标准领域拥有的丰富经验以及与的消费电子制造商的密切合作关系,美商传威TranSwitch开发出了业界快的视频接口解决方案,以替代陈旧的LVDS技术。美商传威TranSwitch的HDwire(tm)解决方案拥有每条链路高达5Gbps的性能和可扩展性,与其他解决方案相比,这种解决方案可以显著降低高清(HD)和超高清(UHD)面板的布线成本。伴随着超高清(UHD)内容的出现,制造商现在可以利用速度极快的HDwire(tm)视频接口去开发超高点距(DPI)显示器和电视屏幕。通过提高点距,显示屏能够呈现比以往任何时候都更加清晰的视频。"

 

根据DisplaySearch发布的《电视机设计和功能季度报告》,预计2014年数字电视机和电脑显示器的销量将分别达到2.7亿和2.2亿台。此外,分辨率为4K x 2K(超越1080p)的新型平板电视机将在2012年投产。随着电视机和显示器OEM厂商逐步淘汰LVDS技术,HDwire(tm)给美商传威TranSwitch带来了一个新的庞大的潜在市场和增长机会。据估计,到2014年,高清面板接口解决方案的市场每年将超过2.5亿美元。

 

美商传威TranSwitch的新型HDwire(tm)解决方案是一款完全集成的收发器,多可提供12条通道,链路速度高达5.0 Gbps,同时支持4K x 2K分辨率和8K x 4K分辨率。

 

美商传威TranSwitch的HDwire(tm)视频接口解决方案的关键特点:

 

业内的性能,支持当前和未来的显示分辨率

 

可扩展配置,高达12条转发数据通道

每条通道的链路速度高达5.0Gbps

支持4K x 2K分辨率(刷新率120赫兹)和8K x 4K显示屏

可选反向通道,用于传输触摸屏、摄像头、音频和其他数据

低功耗

 

世界一流品质的连接,提供可靠的清晰视频

 

低电磁接口(EMI)设计

支持FR4 FPCB、FFC扁平电缆和非屏蔽双绞线(UTP)

低系统设计成本

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次