处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大功率、可调光,高PF的隔离型反激式LED电源方案

大功率、可调光,高PF的隔离型反激式LED电源方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-12

【导读】正在取代白炽灯的LED照明设备具备功耗低、寿命长等,为了更好的壮大LED照明市场,东芝推出可控制大功率LED,支持调光和高PF,并且输出电流精度及效率更高的产品,此方案为LED未来之路垫上很大的铺垫。

东芝公司(Toshiba)日前宣布为LED照明设备开发采用单一转换器PFC的AC/DC离线式LED控制器集成电路。

新产品为一种隔离型反激式LED电源控制器,旨在满足严苛的设计标准:支持三端双向可控硅调光;通过单一转换器有源PFC实现高PFC并减少外件数量;以及不使用光耦合器和检测器控制变压器二次侧的LED平均电流。在采用标准120-220V AC的情况下,功率因数值大于0.8-0.9,LED输出电流精度为+/-5%。

LED照明设备具有功耗低、寿命长等特点,正在取代白炽灯。东芝正在开发可控制大功率LED,支持调光和高PF,并且输出电流精度及效率更高的产品。

新集成电路的主要特性

●支持三端双向可控硅调光

●不使用光耦合器和检测器控制LED平均电流

●由于采用单一转换器PFC,因此可减少外件数量

●采用压式开关控制主MOSFET,有助于降低噪声和功耗

●工作电压为8-22V的情况下,LED输出电流精度低于+/-5%

●内置LED开路/短路检测

TC62D902FG于2013年3月已推出样品,100日元/片,2013年7月进入量产

新产品主要规格

晶圆技术:CD0.13-40V

功能:AC/DC离线式LED电源控制器

开关方法:隔离型反激

工作电压:Vac 85-264V

输出:高达20W,驱动3-8个串联LED,高达1A

封装:SOP-8

相关阅读:
1~30W小功率段的LED驱动电源设计方案

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次