处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Jupiter Systems演示多点协作可视化解决方案

Jupiter Systems演示多点协作可视化解决方案
来源:21ic 时间:2013-04-11

21ic讯 Jupiter Systems在InfoComm China 2013上演示其全系列AV系统。

Jupiter营销和战略联盟副总裁Brady O. Bruce表示:“本周,我们的中国客户将可以体验Jupiter面向企业内部署提供的新款创新型可视化和协作套件Canvas。我们认为Canvas将改变我们行业在企业和政府市场上的格局。”

Jupiter Systems通过全资子公司Jupiter Systems China Beijing很早就参与在华投资。凭借经验丰富的销售和服务团队、强大的中国合作伙伴阵容,以及业界品质、可靠的产品,Jupiter的产品现已在中国各地的交通、电信、执法、安全、政府、军事、石油和医疗保健业的关键型应用中使用。

Canvas:面向企业的多点可视化和协作解决方案

Jupiter的Canvas是一种具有革命性的新型多点协作可视化解决方案。通过该解决方案,用户可以在企业内分享视频流并展开协作,用户可以随时随地使用显示墙、PC和移动设备访问内容。通过Canvas,全球各地的参与者都可以直接在直播视频上添加注解,并在共享的白板上协同工作。

Bruce补充说:“通过Canvas,获得授权的用户可以观看和分享内容,并开展协作,不管他们身在何处。用户可以在几乎任何地点访问内容,分享内容,并自发地开展协作。多年来,Jupiter一直提供基于Windows的处理器,支持在PC桌面上显示任一显示墙内容。通过Canvas,现在每一个PC桌面都是一面显示墙。具备可视化显示墙内容和通过远程PC或移动设备开展协作的能力对企业来说至关重要,而且将成为新的业界标准。”

分享可视化信息的强大工具

Canvas是新系统的核心,这是一个可视对象的分享库。一个Canvas包括一个视频和桌面流媒体源查看器、一个组织对象的网格、拥有动态属性和网络来源显示器数据的标签,以及一个可以包含标题的框架。通过工具套件,Jupiter、集成商或终用户还可以自己定制其他的小工具。

真实协作领域的一大突破

能在企业内分享一张可以共同操作的图片非常重要,但是仅仅如此还不够。高效管理新出现情况取决于协作。Canvas能提供用户熟悉的一套丰富的协作工具,并且可以以其他系统所不具备的方式来使用这些工具。这使得位于不同地点的管理人员能够首次直接在直播视频上添加注释。其他产品需要用户抓取屏幕的静止图片来添加注释,Canvas与之不同,它能让用户通过移动鼠标、手指或手写笔直接在视频本身上勾画。用户可以对感兴趣的区域进行圈划、添加标签、调用或自由加注。用户可以从工具栏中拖放矩形或其他形状的框框至视频的任一区域,而且还可以在拖放后新调整大小、颜色,修改标题,可以直接在视频上键入文本,还可以为头脑风暴创建白板。

在获得适当的安全许可后,用户可以使用Canvas Remote Desktop Mimic或Canvas Remote Cursor来可视化和控制远程桌面和应用。

安全的系统

Canvas能提供业界无与伦比的核心安全性。Canvas采用出色的安全设计,能为所有视频源提供对象级安全性,可消除受限内容因疏忽而泄露的可能性。例如,在与一位远程用户分享视频源的某一个Canvas时,只会显示该远程用户拥有权限可以观看的视频源。用户没有适当权限的源窗口将显示为空白。

系统访问需要客户自身活动目录(Active Directory)的用户授权。安全登录使用的是客户IT部门创建的标准用户名和密码组合。支持Windows单点登录(SSO)。

由系统管理员负责授予并管理用户权限,包括访问特定视频源、在Canvase上进行操作和访问远程键盘和鼠标等。该系统采用基于角色的安全架构,可以轻松、灵活地管理大量用户及其权限,可根据企业内拥有同样角色的用户等级来分配特权。

高级用户界面

Canvas用户界面的设计秉承优秀的客户产品设计原则。尽管该产品是为企业打造的,但是拥有与经过良好设计的浏览器或移动设备同样的满意度。图形用户界面(GUI)的各方面设计都旨在提供卓越的用户体验,包括图标、菜单结构、工作流方案的人机工程设计。

Canvas界面的设计还具有通用性。其图形用户界面采用与显示墙和PC同样的设计,其功能在上述两种环境下用法相同。一位平常在办公室PC上使用Canvas的用户无需再培训即可在型控制室显示器上使用该系统。

部署Canvas

Canvas是一种客户端-服务器型应用。客户选择希望用于Windows设备的Canvas客户端数量,这些设备包括Fusion Catalyst显示墙处理器、PC、移动设备;然后将Canvas服务器软件添加到联网的服务器硬件内。

Canvas系统的定价直截了当,非常透明。没有复杂的定价机制,没有需要增加费用的“选配”核心功能。所有Canvas系统都拥有全部功能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次