处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

移动OS市场烽烟起 谷歌苹果需要“杀手锏”

移动OS市场烽烟起 谷歌苹果需要“杀手锏”
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-04-10
  • 北京时间4月10日消息,据国外媒体报道,智能手机操作系统市场近涌现出一大波新晋竞争者,但是都将无法撼动 苹果 iOS和 谷歌 Android的“双寡头垄断”地位,除非获得手机制造商和电信运营商的强强支持。无论如何,任何一款新操作系统都无法在今年实现1%的市场占有率。

    你很少有机会见证一个不断颠覆自己的行业,除了智能手机行业。自2007年以来,智能手机行业的自我重塑一直没有停止过。在此过程中,诺基亚和微软这些曾经的行业老大已经被远远地甩在了后面。

    苹果和三星统治了全球的智能手机市场,然而霸主的宝座还没有坐热,中国制造商已经迎头赶上,时刻挑战它们的统治地位。

    在苹果和谷歌的夹击下,其它移动操作系统是否也能够挑战iOS和Android的地位?如果可以,其它移动操作系统会以什么样的方式崛起?

    关于移动操作系统市场的发展前景以及可能发生的变化,移动行业专家托米·阿霍宁(Tomi Ahonen)发表以下看法:

    在操作系统层面上,我们看到显着的变化,许多新的竞争者蠢蠢欲动——Tizen(三星和英特尔共同开发的OS)、LG收购的WebOS、谷歌的WebKit、Mozilla的火狐OS,以及三星和Mozilla共同开发的一个浏览器引擎……这些新兴的移动系统会对iOS和 Android的双寡头垄断(duopoly)产生什么样的影响?

    “双寡头垄断”这个概念的形成是合理的,因为Android的市场占有率高达三分之二。加上iOS,这两个移动操作系统控制了十分之九的市场。虽然iOS的市场占有率不到Android的三分之一,但它比排名第三的黑莓OS的市场占有率多出四倍以上。

    Android已经取得了一定程度的市场领导地位,这个优势可以保证它继续统治市场好几年,而且这个期间将不会有真正的对手或挑战者出现,哪怕手机制造商拒绝与Android合作。

    市场占有率排名的Android是免费的,而排名第二的iOS甚至没有向第三方开放使用授权,任何Android手机制造商要发布其它操作系统的手机都只能争夺很小一部分的市场份额。

    今年,我们的确看到许多公司发布了一系列令人眼花缭乱的操作系统,但是这些操作系统更可能会走向互相残杀,而不是挑战现有的市场统治者。

    请记住这样的一个事实,黑莓和微软于去年底刚刚发布了BB10和Windows Phone 8。即使它们都在系统上做了很大的更新,但的季度报告显示,它们的销售量仅占总销售量的3%。别忘了,在过去的五年中,这两个系统都曾经一度是第二畅销的移动操作系统。