处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LED显示应用需要创新和品牌

LED显示应用需要创新和品牌
来源: 时间:2013-04-10

  导读:随着我国城镇化进程的加快,城市景观、广告宣传新媒体、智慧城市等将使LED显示应用领域不断得到拓展。从总体上看,LED显示应用市场进入相对稳定的发展阶段,LED显示应用产业的发展也将回归理性,业内将积极探索建立健康、可持续的发展之道。(想要知道更多相关新闻资讯,请点击://www.dzsc.com/news/)

      LED显示应用是LED产业链中发展较为成熟的环节。我国的LED显示应用行业起步较早,形成了具有自主知识产权的系列化产品,在重大工程项目中表现出色。随着技术进步和产品的不断完善,LED显示应用领域逐渐拓宽,呈现出稳定发展的局面,2012年该行业总体规模仍然保持了增长。与往年不同的是,行业内企业利润的增长幅度普遍没有与规模增长保持同步,这也反映出行业的市场竞争更加激烈。

  行业总体规模保持增长

  我国LED显示行业的主要产品在国内占有绝对的市场地位,同时,在全球市场也占据了一定的份额。

  2011年,全国LED显示应用市场销售总额是220亿元左右,比2010年的190亿元增长了16%.估计2012年度的增长幅度不会低于10%,全国LED显示应用的市场总额会在240亿元以上。我国LED显示行业的主要产品在国内占有绝对的市场地位,同时,在全球市场也占据了一定的份额,形成了稳定的出口。2012年度部分出口骨干企业国际市场出口业绩良好,在2012年的欧洲杯比赛上,也大量采用了中国制造的LED显示产品。在全球范围内的相关展会上,来自中国的LED显示应用产品以优秀的性价比受到国际市场的亲睐。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次