处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于μC/OS-II的智能窗系统设计

基于μC/OS-II的智能窗系统设计
来源:EDN电子设计技术 时间:2012-01-04

本文讨论了一种基于实时操作系统μC/OS-II的智能窗设计方法。

1、系统功能

本系统功能如下:手动按钮开关窗户;红外遥控窗户的开关;雨天能够自动把窗户关闭;检测到可燃气体自动把窗户打开;遇有盗情,会发出刺耳的报警声,把窗户关闭,并发送一条短消息给住户。

2、硬件设计

CPU的选择是嵌入式系统开发的关键所在。本系统的CPU采用了ATMEL公司生产的AT89S51单片机。主要基于以下几点考虑;相比其他CPU价格便宜;经过扩展后可以移植操作系统μC/OS-II;51单片机在国内研究的较早,技术成熟。系统还包括电源、存储、按键、煤气、湿度、盗情、电机等基本模块。

3、软件设计

3.1 μC/OS-II简介

μC/OS-II是一个可移植(portable)、可固化的(rom-able)和占先式的(preemptive)实时内核,多可以管理64个任务。μC/OS-II的源代码公开,绝大部分代码使用标准的ANSIC书写,所以可以方便地移植到很多不同种类的处理器或控制器上。μC/OS-II中的任务包括休眠态、就绪态、运行态、挂起态和被中断态5种状态。

3.2软件方案

3.2.1 设计思路简介

本设计的软件和以往设计的前后系统不同,采用了多任务机制来设计应用程序。CPU对大多数事件的处理都是放在任务中完成,而各个任务都是由对应的信号量激活的。信号量可以由任务或外中断INT0来发送。

3.2.2系统任务和资源分配

μC/OS-II是一个实时多任务操作系统,所以把系统软件分割成多个任务,每个任务负责完成部分工作,系统功能由多个任务协作完成。任务分配方案的好坏将直接影响软件的编写的效率和性能。

3.2.3 主要任务描述

首先建立一个主函数(main函数),在主函数中调用OSInit()函数初始化μC/OS-II,然后建立个任务(起始任务),后调用OSStart()函数启动多任务。当然,在建立主函数之前必须定义各个任务的堆栈,系统的全局变量和相关宏。主函数的程序清单如下:

起始任务(StartTask) 是系统建立的个任务,他主要有3个功能:完成对定时器、外中断0和串行口的初始化;建立系统所要用到的信号量;建立系统的其他任务。

起始任务部分程序清单如下:

电机开窗任务(openwintask) 在电机开窗任务中首先等待信号量sem_open.该信号量是由煤气处理任务、红外遥控处理任务和手动开窗任务发送的。如果其他任务发送了该信号量,程序就设置电机转动方向,并控制p3.4送出电机转动脉冲,直到窗户被打开。

电机关窗任务(closewintask) 该任务必须在信号量sem open有效时才会被激活。信号量sere_open有下雨处理任务、红外遥控处理任务和手动关窗任务发送。

短信任务则要得到盗情处理任务发出的信号量sam_dq时被激活。系统采用门磁传感器作为人室盗窃报警信号发生器。当窗户被打开时,门磁的开关状态发生变化,信号被发送到微处理器。微处理器检测到信号输入、控制GPRS模块发送中文报警信息给户主手机,户主可根据短信及时报警,避免造成更大的损失。

4 小 结

完成了基于32位ARM微处理器LM3S615和嵌入式实时操作系统μc/os—II的嵌入式智能窗的设计开发,并为嵌入式系统开发提供了一种解决方案。μc/os—II作为一个优秀的RTOS已经被成功移植到多种体系结构的微处理器上。将其移植到ARM平台上能够更深刻地理解RTOS的构造,加快应用和开发。把μC/OS—II引入到智能窗控制系统的软件设计中,使软件的开发更具层次性,开发效率更高,系统的稳定性、可靠性、实时性更强,也更容易扩展。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次