处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

1~30W 小功率段的LED驱动电源设计方案

1~30W 小功率段的LED驱动电源设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-10

【导读】大家有目共睹,LED光源如今在往高效节能化发展,本文主要简单阐述了非隔离线路在LED驱动电源上的一些应用设计方案。该方案主要针对小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术的拓扑设计方案。

随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。

一 阻容降压:

1. 阻容降压的原理和应用:

电容降压实际上是利用容抗限流, 而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。

2. 采用电容降压时应注意以下几点:

根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容, 而不是依据负载的电压和功率, 限流电容必须采用无极性电容, 不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上, 理想的电容为聚丙烯金属薄膜电容。 电容降压不能用于大功率条件, 一般用于5W以下小功率应用场合, 电容降压不适合动态负载条件, 电容降压不适合容性和感性负载, 在LED电源管理方面应用上适合单电压应用。

3. 阻容降压式简易电源的基本电路如(图1)

C1为降压电容器, D1, 2, 3, 4为桥式整流二极管, ZD1是稳压二极管, R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。

4. 器件选择

电路设计时, 应先测定负载电流的准确值, 然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io, 实际上是流过C1的充放电电流Ic.C1容量越大, 容抗Xc越小, 则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时, 多余的电流就会流过稳压管, 若稳压管的允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。为保证C1可靠工作, 其耐压选择应大于两倍的电源电压。泄放电阻R1的选择必须保证在规定的时间内泄放掉C1上的电荷。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次