处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通加快3G智能手机上市速度的完整的交钥匙方案

博通加快3G智能手机上市速度的完整的交钥匙方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-09

【导读】博通公司为了加快3G智能手机的上市速度,降低生产成本,推出了完整的交钥匙解决方案,无论是价格实惠的入门级手机,还是性能卓越的超级手机都可应用。

博通完整的交钥匙解决方案可加快3G智能手机上市速度、降低生产成本
华宝新推出的安卓智能手机配备双核HSPA+处理器、VideoCore多媒体以及先进的连接套件,拥有卓越的性能和合理的价格
华宝配备博通交钥匙平台的新型智能手机预计在2013年第2季度上市

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司宣布,台湾手机制造商华宝通讯(CCI)已选择博通BCM21664T参考平台用于安卓智能手机的生产。博通的交钥匙设计方案可以帮助华宝降低研发成本,加快新产品上市速度。

BCM21664T为安卓4.2果冻豆(Jelly Bean)操作系统进行了优化,拥有双核1.2GHz HSPA+处理器、强大的图像与应用处理功能以及全套无线连接技术,包括GPS、Miracast与NFC。该平台还拥有业内的2G/3G双卡双待低耗电解决方案,这已成为新兴市场极其看重的功能。该平台与预先认证的硬件与软件组件相结合,帮助ODM加快研发速度,缩短3G安卓智能手机的交付时间,同时为用户提供在此之前仅高端设备才具备的先进功能。

“华宝通讯引领市场为OEM客户提供不同的智能手机设计组合。”华宝市场营销总监Shawn Tien表示,“随着新机型与新功能的发展,我们很高兴能够与博通合作,共同为期望获得精彩安卓体验的客户提供具有高性能、优秀图像处理能力的经济型智能手机。”

“博通交钥匙平台的设计目标是简化并加快智能手机的生产。”博通公司移动平台解决方案高级市场总监Michael Civiello说道,“博通提供的完整解决方案包括经过验证的HSPA+调制解调器、预先认证的硬件组件以及经过全球运营商检验并认可的软件应用程序,使ODM在三个月甚至更短的时间内以较低成本开发具有竞争差异的智能手机。”

消费者对更快内容传输速度与更丰富应用程序的需求不断增长,进而推动2G功能手机向低成本、高性能的3G手机发展。据Gartner公司统计,2013年智能手机在全球上市手机中所占份额将首次超过一半。2012年第4季度,智能手机销售量同比增长38.3%,而功能手机销售量下降19.3%。Gartner预计面向终端用户的智能手机销售量在年底将接近10亿部,而全部手机销售量预计为19亿1。

BCM21664T目前已经为客户提供样品。华宝预期配备BCM21664T的手机将在2013年第2季度上市。从价格实惠的入门级手机到性能卓越的超级手机,博通的3G与4G LTE智能手机解决方案系列能为各种层次的智能手机提供所需功能。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11871次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次