处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

多点触摸、高精度、低功耗的Atmel 触摸屏方案

多点触摸、高精度、低功耗的Atmel 触摸屏方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-09

【导读】Atmel maXTouch触摸屏控制器有很多大家喜欢的优点:可享用多点触摸,实现快速响应、高精度,低功耗,高显示屏亮度,并且抗干扰能力强。而京瓷株式会社也选用爱特梅尔的触摸屏控制器为其智能手机的配件。

微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布京瓷株式会社(Kyocera Corporation)已经选择爱特梅尔为其新的Rise、Hydro和Digno S智能手机提供触摸屏控制器。

Atmel maXTouch mXT112E触摸屏控制器正在助力京瓷株式会社Rise和Hydro 3.5inch触摸屏,而Atmel maXTouch mXT224S则助力Digno S 4.7inch触摸屏。

采用Atmel maXTouch触摸屏控制器,用户能够享用多点触摸体验,实现更快的响应速度、更高的精度和更少的无意触摸、更低的功耗、更高的显示屏亮度,即便在嘈杂的充电器周围也可以获得更好的运作性能。

京瓷株式会社工程技术经理小林信明表示:“我们继续将创新的智能手机设计带给世界各个地区的客户,为了向客户提供的触摸屏性能,我们选择Atmel maXTouch控制器以确保任何时候都实现无瑕疵的触摸性能。”

爱特梅尔公司触摸产品市场总监Binay Bajaj表示:“京瓷株式会社的Rise、Hydro and Digno S产品是目前提供予美国和日本市场消费者的三款好的智能手机,Rise和Hydro均为入门级美国市场提供了便利的触摸屏,而Digno S则为中档日本市场提供了很长的电池寿命。爱特梅尔期待与京瓷株式会社合作开发未来的设计。”

Rise和Hydro智能手机的主要功能包括:

3.5吋 HVGA触摸屏 ;

在谷歌 Android 4 Ice Cream Sandwich操作系统上运行 ;

1GHz处理器 ;

3.2MP摄像头 / 摄录机 ;

连接无线网络的WiFi功能(热点) ;

Rise智能手机还带有滑出QWERTY键盘,而Hydro具有极高的防水性能。

Rise 和 Hydro智能手机目前均在美国市场供货。

Digno S智能手机的主要功能包括:

使用2,520mAh电池,具有超过18小时通话时间 ;

4.7吋 Android 4.0手机 ;

通过KDDI发售的1.5GHz双核产品 ;

提供三种颜色:白色、粉红和蓝色 。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16009次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次