处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智达康全套解决方案助力运营商运营WLAN

智达康全套解决方案助力运营商运营WLAN
来源: CCTIME飞象网 时间:2013-04-07

近年来,随着智能终端与无线应用迅猛发展,移动互联网时代已经来到。目前, 运营商 面临的挑战是移动平台应用的迅速增长,人们越来越倾向于通过更为便捷的智能终端获取及分享信息。 运营商跟企业用户在移动互联网浪潮中开创新的业务模式的需求十分迫切。针对以上客户, 智达康 深入了解 WLAN 网络发展趋势与需求,凭借多年的WLAN运维经验推出了特色化差异化的WLAN解决方案,支持多种应用场景以及灵活的定制开发。

CPE保障农村无线宽带接入

为改善农村地区的网络到户问题,智达康的室外覆盖方案致力于为农村地区搭起沟通的桥梁。由于农村地区地形地貌复杂,村镇建设分散,若进行有线网络铺设,必将消耗大量人力物力,同时面临施工周期长,后期维护难度大等问题。这种场景下利用无线网络完成覆盖优势明显,诸如:铺设成本低、灵活性高、安装方便、维护简单。ZN-7200-C系列是智达康为电信级应用而设计的Wi-Fi无线室外CPE产品。该款设备符合IEEE802.11b/g/n标准,工作在2.4GHz频段,采用2x2MIMO-OFDM调制技术,具有传输速率高、接收灵敏度高等特点。它能够帮助用户快速将无线信号从室外引入室内,扫清Wi-Fi覆盖盲区,提升Wi-Fi网络的覆盖质量。

现今,为了方便用户及运维人员确定CPE是否正常工作,帮助用户及运维人员初步确定CPE使用中遇到的问题,解决CPE设备进行集中远程升级等诸多问题, 智达康工作人员经过长期的调研和研发,推出了与CPE配套的CPE无线伙伴,有效地将CPE远程管理维护起来,降低CPE的返修率,更好地服务于客户。

室外智能基站提高无线覆盖能力

如今,WLAN用户数的激增和无线应用的拓展,给WLAN网络带来了巨大的压力,客户端射频功率低、外部环境干扰大以及同信道干扰等问题层出不穷。为了有效地解决这些问题,智达康推出了新一代运营商级室外智能基站ZN-1000-BS系列。该系列智能基站依靠Beamforming自适应波束赋形技术和创新的干扰控制技术,在嘈杂、拥挤的射频环境中阻挡多余的噪声,有效缓解射频干扰,为用户提供更可靠的无线信号,提供更优异的网络覆盖和接入能力。对于运营商而言,在市郊或城域范围内部署大规模WiFi网络时,该款智能基站能够提供优质的网络覆盖,在无线城市的建设中能够发挥更加重要的作用。

AC适用于不同客户容量需求

随着愈来愈多的无线应用蓬勃呈现,WLAN组网复杂性的日益增强,WiFi网络的传输能力和安全监管也成为了支撑网络应用正常开展的关键因素,无线接入控制器应运而生。目前,智达康推出的三款无线接入控制器已灵活应用于等多种WLAN组网中,实现了对前方覆盖设备的集中控制,提高了WLAN管控效率,减少了WLAN的运维投资。智达康无线接入控制器旨在改善大型和超大型无线网络的运行现状,弥补前代无线接入控制器的不足,对WLAN进行更全面的监管。ZA-5000-WS200、ZA-5000-WS300、ZA-5000-WS800三款电信级AC具备大容量,丰富的协议支持能力等特点,通过业务单板控制配置容量更是为运营商带来灵活的网络部署方案选择与成本控制。

运维产品保障安全

在移动宽带时代,WLAN凭借低价的WLAN部署成本以及带宽高、适合3G分流等突出性能而倍受运营商的青睐。WLAN网络中AP密度大、数量多,当应用于机场、商业中心、地铁站、咖啡厅等各种场地时,大量的应用以及租借场地所需的繁琐手续给运营商的网络配置和运维带来巨大困难。为此,智达康推出了运维系列产品,该产品系列包括:便携式测试仪ZI-T800-M/P、WLAN用户感知监测系统、ZI-T800测试仪。

智达康运维系列产品功能开发上紧密贴合运营商的需求。该系列产品能够模拟用户对现场WLAN覆盖进行全天候不间断测试,及时发现问题并对问题进行分析反馈,定位故障,实现故障原因的自动分析,程度地节约了人力与物力,降低用户投诉率,节约运维成本,提高WLAN覆盖的质量。

智达康WLAN运维系列产品作为智达康助力WLAN运维市场的重要产品,能给客户提供全面的运维保障、多样化的功能模块、组合式的数据界面以及可根据运维人员自身需求定义的人性化数据报告。该系列产品作为智达康新一代主流运维产品,即将协助运维人员从后台、从现场双管齐下,合力保障WLAN运维。

网优助运营商精细化运营

WIFI网络目前作为运营商的第三张网,在运营商扮演着数据业务分流重要的角色。具备接入方便、终端支持度率高等特点。如今,越来越多的用户选择WIFI方式上网,由于接入户量众多,业务使用复杂,差异化需求与用户投诉日渐突出。如何满足用户的业务需求,合理分配网络资源,提升网络质量,提高业务竞争力,这就需要运营商把网优网关引入WIFI网络中,实现业务的精细化管理。

智达康的网优网关产品ZS-FC系列从WIFI的小基点AP进行多维度分析,可以精确识别网络中AP承载的业务分布情况,可以解决WIFI故障定位的难题;它基于业务的QOS保障,可以对WIFI漫游中的高端用户进行实时保障,提高服务质量;同时它的数据采集可以为运营商开拓新业务提供技术依据;它能从WIFI的网络中区分用户的终端类型,解决PC和手机的网络资源分配问题;它能引导手机用户选择WIFI,帮助运营商对3G业务分流;它还能对WIFI网络中的节点AP进行预警呈现,解决超忙和超闲热区AP的部署问题。从网络部署和技术方面,ZS-FC系列产品真正达到了智能管道要求的AP层面,能有效对WIFI网络起到了优化作用,帮助运营商盘活WLAN运营。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次