处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

简化物联网应用 ST将Thingsquare Mist集成至STM32L MCU

简化物联网应用 ST将Thingsquare Mist集成至STM32L MCU
来源:中国电子网 时间:2013-04-07

 物联网开源软件供应商Thingsquare与横跨多重电子应用领域的半导体供应商意法半导体携手将Thingsquare Mist互联网联网软件集成至意法半导体STM32L微控制器平台的SPIRIT1 射频收发器中。

Thingsquare Mist是一个具有突破性的物联网软件系统,能够让物联网拥有真正意义的互联网功能。Thingsquare Mist软件系统基于知名开源组件,对内存空间和计算能力要求很低,性能可靠性经市场验证,可支持内置各种射频模块的多种微控制器,用于网络家电、智能照明系统以及智能城市项目。

意法半导体SPIRIT1 是一款极低功耗射频收发器,适用于射频在1GHz以下的无线传感器节点,如自动仪表设备、防盗报警系统、家庭和楼宇自动化以及工业监控应用。SPIRIT1只需数量极少的外部分立器件,集成一个嵌入式“先听后发”(CSMA/CA)引擎和一个用于安全数据传输的AES 128位加密协处理器。

SPIRIT1 收发器配合意法半导体基于ARM Cortex-M3内核的STM32 L1微控制器构成完整的无线传感器网络解决方案。SPIRIT1系列收发器的极低功耗对性能无任何影响。STM32 L1微控制器在芯片上集成了各种外设,如USB、模数转换器和液晶显示器控制器,适用于工业控制、消费电子、健身器材以及医疗仪器。

意法半导体高端模拟器件与射频事业部总监 Marcello San Biagio表示:“Thingsquare Mist让客户能够为产品快速增加互联网功能,其中‘睡眠网格’技术拥有极高能效,可帮助无线传感器网络提高可靠性和传输距离,而不会牺牲电池寿命。”

Thingsquare首席技术官Fredrik ?sterlind表示:“在1GHz以下的频段内,SPIRIT1兼具优异射频性能和超低功耗,在这个频段内,SPIRIT1可应用于室内外。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次