处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

我爱方案网推出十大数字家庭方案

我爱方案网推出十大数字家庭方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-07

【导读】数字家庭中有关电视的各种方案,如机顶盒方案,图像处理,音频处理,Wi-Fi Direct遥控等方案都在经历更高效,低成本,简易、舒适体验的过程,那么在已经出现的各种方案中有哪些会有望成为“明日之星”呢?我爱方案网精选数字家庭的十大方案,供大家参考,欢迎大家点评!

方案1:NXP BOM成本20—100美元的三款机顶盒方案

数字家庭领域对低成本要求越来越苛刻,恩智浦新发布了三款高性价比的机顶盒解决方案,全面覆盖高中低端应用,包括:BOM成本低于20美元的入门级机顶盒方案STB100;带有PVR或DMA功能的双调谐器机顶盒方案STB220,BOM成本低于100美元;以及H.26/VC-1高清IP机顶盒STB225,BOM成本低于70美元。


NXP BOM成本低于20美元的机顶盒方案

方案2:全球首个可授权多标准DVB-T2数字电视解调器方案

Bwave和Ubiso共同展示基于Tensilica ConnX BBE 16DSP(数字信号处理器)的全球个可授权多标准数字电视(DTV)解调器IP子系统。该系统能够使多标准接收器非常灵活的应用于第二代数字电视系统。具备DTV芯片需要的所有功能。

ConnX BBE 16DSP(数字信号处理器)

方案3:ST可加快无线机顶盒开发速度的Wi-Fi机顶盒方案

意法半导体携手Quantenna Communications发布一款可加快无线机顶盒开发速度的Wi-Fi机顶盒参考设计方案。该方案可以实现具高可靠性的高清视频用户体验,并加快电信运营商和服务提供商的产品上市时间。

意法半导体的高性能STiH207系统级芯片

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次