处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

在<1分钟内提供高效非隔离式LED驱动器的设计方案

在<1分钟内提供高效非隔离式LED驱动器的设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-04-07

【导读】LED驱动器的设计方案何其多,可是真的能够在极短的时间里提供高效,可行的方案设计是很难的。不过飞兆半导体却推出新的方案可实现不到1分钟可提供连续导通模式、非隔离式功率因数校正降压器和降压型LED驱动器设计。

的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体宣布,已升级其在线设计和仿真工具 Power Supply WebDesigner,可让设计人员在不到一分钟内完成设计,支持包括完整的连续导通模式(CCM)模式、非隔离式有源功率因数校正(PFC)降压器和降压型LED驱动器等设计。

根据设计人员特定的设计输入,Power Supply WebDesigner (PSW)设计工具允许设计人员自己选择设计所需的所有元件或者使用设计工具自动推荐的设计值(在适用的地方显示飞兆半导体的部件编号)。PSW可以自动推荐设计值,同时允许设计人员自己评估所选元件。

图 飞兆半导体的Power Supply WebDesigner (PSW)设计工具

在使用该工具时,设计人员可以接受默认的推荐值,也可花费一些时间去优化重要的细节部分,以满足特定的设计需要。通过该工具,设计人员可以对设计性能进行快速、准确的估算,并且能够进一步优化设计选项。该工具还允许设计人员进行细致的仿真分析,从而了解如何使设计与硬件原型能够更加令人满意地工作。

完成设计后,PSW会创建一份BOM表。该BOM表可发送到采购部或直接用于在线采购元件,可以节省制作文档或从其他地方获取零部件的时间。另外,设计人员还可以保存其设计用于将来参考,或将设计分享给其他工程师。

使用Power Supply WebDesigner设计工具,经验不足的设计人员可以快速入门,而经验丰富的设计人员则可根据需要进一步定制关键设计因数。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22228次
2 1N4001 0.19MB 18140次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16010次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14196次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11874次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9224次
9 DS1337U+ 0.28MB 9224次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9136次